La explotación minera es una actividad que requiere de mucho estudio y búsqueda. Además de localizar el área donde se encuentran las sustancias minerales, determinar cuál es su extensión y el tipo de mineral, es preciso también escoger la forma en que se va a realizar la extracción. Es aquí donde WEG aporta soluciones para la industria de la explotación minera.
El Proyecto Esperanza, para la implantación de la empresa “Minera Esperanza” (subsidiaria del Grupo Antofagasta Minerales), en Chile, es un óptimo ejemplo. WEG entregó a la minera cuatro motores (tres en funcionamiento y uno en reserva) y tres reóstatos ELETELE integrados entre sí, que comenzarán a funcionar en mayo de 2010.
Los tres motores operan simultáneamente una cinta transportadora de ocho kilómetros de extensión, la que lleva el mineral del punto de explotación dentro de la mina hasta las áreas de procesamiento y transformación en la planta. Los reóstatos, por estar conectados entre sí, garantizan valores de resistencia iguales para esa partida simultánea de los motores y evitan las diferencias bruscas de torque entre uno y otro. Además de eso, ellos controlan cuatro estados diferentes de operación de la cinta y son capaces de conducirla con apenas dos motores, en caso de alguna falla. Los motores también son previamente habilitados para operar de esa manera.
Participar del suministro de ese proyecto representó una oportunidad única para WEG, el poder ofrecer las soluciones para la industria minera y contribuir al funcionamiento de la industria "Minera Esperanza".