WEG presenta tres proyectos relacionados a la tracción eléctrica y a la energía renovable en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable: el Barco Solar Amazônia, el ómnibus H2+2 (eléctrico híbrido a hidrogeno) y el ómnibus Itaipu (eléctrico híbrido a etanol).
El Barco Solar Amazônia fue concebido por el grupo Fotovoltaica de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y está siendo presentado en el Píer Mauá, pabellón 4, en el stand de la universidad. Además del apoyo institucional y técnico, WEG suministró dos conjuntos para tracción, constituidos por motor refrigerado a agua y convertidor CFW11. También hacen parte del proyecto, la palanca de comando, así como el convertidor de tensión CC/CC.
Idealizado por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ-COPPE), el H2+2 está siendo demostrado en circuito cerrado, en el Parque de los Atletas, en la Barra da Tijuca. El ómnibus Itaipu es un proyecto de la Usina Itaipu Binacional que está en exposición en el stand de Finep, en el Píer Mauá.
Los productos WEG utilizados en los dos modelos de ómnibus son: motor eléctrico de tracción, convertidores de tracción y convertidores auxiliares, además del generador, en el caso del ómnibus Itaipu.
Además de no emitir gas carbónico, la utilización del motor eléctrico en lugar del motor a combustión interna, evita la emisión de óxido de nitrógeno y de partículas de material. La operación del sistema eléctrico no produce ruido, lo que ayuda a la disminución de la contaminación sonora.
La conferencia que señala los caminos futuros del desarrollo inició el 13 de junio y continúa hasta el día 22. Son esperadas más de 50 mil personas, entre jefes de Estado, empresarios y activistas, en el evento que deberá contribuir para definir la agenda del desarrollo sustentable para las próximas décadas.