Según los informes emitidos por ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica), Brasil cuenta hoy con 3171 centrales termoeléctricas con más de 52 millones de kW de capacidad instalada, lo que representa alrededor del 24.4% de la matriz de suministro de energía. Para atender este importante mercado, WEG ha desarrollado continuamente soluciones integradas y eficientes.
Considerado como el mayor productor y procesador de papa del país, Bem Brasil ha invertido en la generación de su propia energía y, con el objetivo de duplicar la potencia de una de sus plantas termoeléctricas, se asoció con WEG para adquirir un paquete de productos que satisfagan sus necesidades. Para esto, se suministraron varios equipos, como un grupo turbogenerador, transformadores, grupos rectificadores y bancos de baterías, entre otros.
La generación de energía eléctrica propia, utilizando chips de madera como combustible la cual permitirá a Bem Brasil operar de manera segura su central eléctrica, además de reducir las facturas de electricidad y los costos de los productos finales de la empresa. Esta solución también permite a la empresa vender el excedente de energía generada, lo que representa un ahorro para ellos.
“Es una inversión significativa para una solución completa. En particular, el generador es una máquina eléctrica cuya temperatura de funcionamiento permanece por debajo del límite de temperatura de la clase de aislamiento. En otras palabras, su operación más fría da como resultado una mayor vida útil de la máquina, lo que agrega valor a la planta. La turbina de vapor está diseñada con tecnología de reacción, lo que la hace más eficiente. En términos prácticos, el cliente gasta menos combustible para generar la energía eléctrica que necesita. Otro beneficio es que la turbina suministrará vapor al proceso, haciéndolo aún más eficiente”, dice Paulo Sinoti, Director Comercial de Energía de WEG.
Los transformadores de potencia suministrados están diseñados para garantizar un alto rendimiento en una amplia gama de aplicaciones y segmentos de mercado, cumpliendo con los requisitos específicos de cada empresa. Además, la verticalización del proceso de fabricación de WEG (fabricación propia de barniz electro aislante, conductores eléctricos, tanques, kits aislantes, pinturas, etc.) es una característica diferencial de la empresa, que permite un extenso control de calidad en las diferentes etapas de producción y flexibilidad de tiempo de entrega.