No hay duda de que uno de los principales problemas de agua que enfrenta el mundo en la actualidad es el suministro de agua potable. La escasez de agua se incluyó en 2019 como uno de los mayores riesgos globales en términos de impacto potencial en las próximas décadas.
A través de un equipo de especialistas en ingeniería dedicados al sector de Agua, WEG siempre ha estado a la vanguardia en el suministro de soluciones eléctricas en todo el mundo. En esta ocasión, las soluciones WEG fueron aplicadas en parte del proyecto Keppel Marina East Desalination Plant (KMEDP) en Singapur. En este proyecto específico, los motores de WEG están instalados en la desalinizadora.
El KMEDP es una innovadora instalación de desalinización a gran escala; y también es la primera planta desalinizadora de modo dual (doble) del mundo. Su capacidad innovadora puede tratar tanto agua dulce como agua de mar, dependiendo de las condiciones climáticas. La planta producirá 137,000 m3 / día de agua limpia, suficiente para llenar 45 piscinas olímpicas y el 7 por ciento de la demanda diaria de agua de Singapur.
Para este proyecto, WEG Singapur colabora con Torishima, pionera en bombas para desalinización de agua de mar, para suministrar los motores de alta eficiencia para su paquete de sistema de ósmosis inversa (OI).
En los sistemas de desalinización, desde pequeñas a grandes capacidades, el ahorro de energía siempre es una preocupación, por lo que es habitual considerar los dispositivos de recuperación de energía (ERD) para lograr las mejores condiciones de operación y altos ahorros de energía. Este dispositivo combinado con las bombas de refuerzo ERD y las bombas de alta presión generará ahorros de costos y reducciones de emisiones.
Hay dos tipos de bombas que se utilizan en la bomba de alta presión del sistema de ósmosis inversa y la bomba de refuerzo ERD.
El paquete de suministro de motores de WEG de la fábrica de Nantong fue:
- 8 unidades de motores de media tensión W60 2050 kW, 6.6 kV, 2 polos, B3 para bombas de alta presión OI de primer paso
- 8 unidades de motores de baja tensión W21 de 160 kW, 400 V, 2 polos, B3 para bombas de refuerzo ERD
Los motores para el uso en plantas desalinizadoras se requieren para operar en climas severos 24/7, altamente duraderos, con plan de pintura especial contra la corrosión del agua de mar y alta eficiencia para minimizar el consumo de energía.
WEG se enorgullece de formar parte del proyecto de la planta desalinizadora de Keppel Marina East Desalination Plant, con el suministro de productos de diseño especial para atender las necesidades de los clientes. Este proyecto es otro paso de WEG hacia el sector de Agua e impulsando la eficiencia y la sostenibilidad.