En el corazón de Paranaguá, Yara Brasil Fertilizantes S.A., importante player del mercado de fertilizantes en el territorio nacional, contó con WEG para un suministro que redefine la confiabilidad en la producción de fertilizantes. Un esfuerzo en conjunto con la opción Electromotores, importante aliado en eficiencia energética de WEG, que condujo el proyecto para entregar motorreductores, elevando la productividad y reduciendo costos.

La empresa recibió 10 conjuntos motorreductores WCG20 de WEG-CESTARI que cuentan con motores de la línea W22 IR3 WEG distribuidos estratégicamente en diferentes líneas de producción. Tales conjuntos desempeñan papeles fundamentales en la operación diaria de la empresa: dos conjuntos actúan en la línea de producción de mezcla de los compuestos; cuatro están en las ensacadoras y otros cuatro en las correas transportadoras.

Este cambio no es solamente una simple actualización, sino una evolución tecnológica significativa. La sustitución de los motores antiguos IR1 por motores de alta eficiencia W22 IR3, y la transición de los reductores a la línea WCG20, representan una mejora substancial en términos de rendimiento, durabilidad y eficiencia energética, resultando en 15% de ahorro comprobado.

Notable ganancia en la eficiencia de la producción

La línea WCG20 de WEG-CESTARI, con torques entre 50 y 18000 Nm, junto a los motores de alta eficiencia de la línea W22 IR3 Premium de WEG, ofrecen menor necesidad de mantenimiento y mayor confiabilidad operacional. Eso implica una reducción considerable en las paradas para mantenimiento, impactando positivamente en la productividad de Yara.

El proyecto se destaca por la innovación y por el compromiso que WEG y la opción Electromotores tienen en alianzas de eficiencia energética, ya que este suministro es un paso significativo en dirección a la sustentabilidad, donde Yara Fertilizantes demuestra su compromiso con la excelencia, el uso eficiente de recursos naturales y el perfeccionamiento continuo, mientras que WEG refuerza su papel como líder en soluciones energéticas eficientes.