Sirius, la nueva fuente de luz de sincrotrón de Brasil, es la infraestructura científica más grande y compleja jamás construida en el país y una de las primeras fuentes de luz de sincrotrón de cuarta generación del mundo. Se planea colocar a Brasil en la posición principal en la producción de luz sincrotrón y fue proyectado para ser el más brillante de todos los equipos en su clase de energía.
Ubicado en la ciudad de Campinas, estado de São Paulo, este laboratorio, que forma parte del Centro Brasileño de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM), está ubicado en un edificio de 68,000 metros cuadrados. Uno de los mayores desafíos para el Sirius es su estabilidad dimensional, térmica y vibratoria. Debido a eso, este edificio se encuentra entre las obras civiles más sofisticadas jamás construidas en el país.
Para producir Luz Sincrotrón de manera controlada, es necesario utilizar aceleradores de partículas, que son capaces de controlar el movimiento de partículas cargadas de alta energía a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Una fuente de luz sincrotrón consta de tres conjuntos principales de aceleradores de partículas, que incluyen un amplificador y un anillo de almacenamiento. Esta máquina funciona como un gran microscopio, que revela la estructura molecular, atómica y electrónica de una amplia gama de materiales como proteínas, virus, rocas, plantas, aleaciones de metales, etc., y permite la investigación en prácticamente cualquier campo, con el potencial para resolver los principales problemas en diferentes campos, incluidos la agricultura, la salud, la exploración de petróleo y gas. Esta luz Sincrotrón es generada por electroimanes producidos por WEG y se encuentran entre los componentes más importantes del acelerador. Son los 1001 electroimanes, 211 en el amplificador y 750 en el anillo de almacenamiento, que guían la trayectoria de los electrones dentro del equipo.
La asociación de WEG con el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS) ya comenzó en 2012 y, desde entonces, la compañía ha estado invirtiendo en el desarrollo de nuevas soluciones para satisfacer las necesidades del proyecto. La experiencia de WEG en la creación de productos y soluciones sin precedentes fue de suma importancia para los científicos de Sirius que creen en el potencial de la compañía para producir electroimanes de última generación y fuentes de corriente de baja potencia, que garantizan una alta precisión y estabilidad para generar luz sincrotrón. Además de esta solución, WEG ha suministrado una subestación eléctrica con dos transformadores de aceite de 15/20/25 MVA.
Imanes suministrados por WEG