WEG, en colaboración con Interunion, empresa dedicada a la integración y ejecución de proyectos y suministro de tecnología en el sector sucroenergético, está suministrando equipos para generación de energía eléctrica a partir de vapor para la mayor planta de conversión de residuos en energía del país - un proyecto del Grupo Orizon, referencia en proyectos de recuperación energética utilizando residuos urbanos, en conjunto con SABESP, que deberá entrar en operación en 2027 en la ciudad de Barueri, ubicada en el Estado de São Paulo.
Pionero en Brasil, el proyecto prestará un enorme servicio a la comunidad al procesar los residuos sólidos procedentes del sistema de recogida de basuras de los municipios de Barueri, Carapicuíba y Santana do Parnaíba, municipios de la Región Metropolitana de São Paulo. Según Milton Pilão, CEO del Grupo Orizon, la solución es una alternativa para la región con una alta concentración de personas y áreas reducidas para el tratamiento en vertedero: "El Grupo Orizon está construyendo la primera planta de Waste to Energy de Brasil. La planta entrará en funcionamiento en enero de 2027 y contribuirá a la eliminación adecuada de los residuos, ya que la región está muy densificada en términos de población, con vertederos cada vez más distantes y con una vida útil más corta", señala.
Los proyectos de recuperación energética han sido ampliamente adoptados en países asiáticos y europeos, donde los vertederos ya no están disponibles, y ahora están empezando a ganar importancia en América Latina. "Somos precursores en la implantación de la solución, lo que nos prepara aún mejor para nuevas oportunidades en el sector", es lo que cree Milton Pilão.
El alcance del suministro de WEG consiste en un grupo turbogenerador de 20MW, compuesto por turbina de vapor de condensación con tecnología de reacción, turbo reductor y generador síncrono ST 41. El suministro también incluye una unidad hidráulica, paneles con sistemas de protección y control, así como una gama completa de servicios, incluyendo la instalación, puesta en marcha, arranque y operación asistida, formación práctica para los operadores y pruebas de rendimiento.
"Estamos orgullosos de formar parte de este proyecto pionero en Brasil, que tendrá un impacto extremadamente positivo en la comunidad de Barueri y en todo el país. Esto refuerza el compromiso de WEG de contribuir cada vez más a un mundo más eficiente y sostenible", afirmó Paulo Sinoti, Director de WEG Energia.
La construcción de la Planta de Recuperación Energética de Barueri durará 30 meses y representa un cambio significativo en la gestión de los residuos urbanos al transformar los residuos sólidos en electricidad despachable, suficiente para abastecer una ciudad con aproximadamente 320.000 personas. Además de ser una solución sostenible, este proyecto convierte los pasivos ambientales en energía limpia, creando puestos de trabajo y promoviendo el desarrollo regional.