El mercado de la movilidad eléctrica sigue creciendo en Brasil lo que permite el establecimiento de asociaciones comerciales. Conscientes de esto, WEG y EDP Smart, llegaron a un acuerdo con Renault y serán los proveedores recomendados de infraestructura de carga para los clientes que adquieran el nuevo coche eléctrico Zoe.
El acuerdo prevé la inclusión de la nueva generación de productos WEMOB - WEG Electric Mobility para los consumidores que deseen adquirir el equipo. El acuerdo también prevé la instalación de estaciones de carga semirrápidas en 10 concesionarios dentro de la red Renault con el fin de ampliar la infraestructura de carga de los coches eléctricos en la vía pública. Se eligió a EDP por sus conocimientos sobre suministro eléctrico. Bajo condiciones especiales, la empresa será responsable por el suministro de las estaciones de carga de WEG, las visitas técnicas a los clientes y la instalación de los equipos.
Los clientes interesados en conocer las condiciones especiales de dicha asociación deben acceder a la sección comercial en el enlace: https://edpsmart.edpcomunicacao.com.br/renault
para recibir descuentos exclusivos durante la campaña de lanzamiento. Las empresas que deseen solicitar una cotización pueden hacerlo en el enlace: atendimento@edpsmart.com.br
a través del centro de información a los clientes de EDP y / o con el apoyo de un asesor comercial de cualquiera de las tres empresas.
Tecnología de recarga
Desarrollada y fabricada en Brasil específicamente para cumplir con los requisitos de energía, conectividad, velocidad de recarga y seguridad de los vehículos eléctricos, la nueva generación de Estaciones de Recarga WEG ofrece un diseño moderno e inteligente, lo que permite la conexión a Internet y a plataformas de gestión para cargar o dividir el consumo de cada usuario. Además, permite el control de acceso mediante tarjetas de proximidad (etiquetas RFID) o aplicaciones móviles.
Las estaciones de carga WEMOB se ofrecerán a los consumidores en tres tipos diferentes: Pared, diseñada para hogares y condominios; Estacionamientos, diseñados especialmente para uso compartido en estacionamientos públicos y privados; y Estación, destinado a estaciones de carga rápida. Las líneas están disponibles para recarga lenta, semirrápida y rápida, con una potencia nominal de 7.4 a 150 kW.
“Esta asociación es parte de la estrategia de WEG para ofrecer soluciones eficientes, sustentables e inteligentes para el segmento de movilidad eléctrica. También es una prueba de la confianza de Renault en los productos y servicios de WEG”, dice Manfred Peter Johann, Director Superintendente de la División de Automatización de WEG.
“Estamos muy contentos con el establecimiento de esta asociación. La movilidad eléctrica es uno de nuestros impulsores estratégicos para el futuro del sector energético y tratamos con los principales actores del sector para ayudar a expandir este negocio. El nuevo Zoe trae avances tecnológicos, con gran autonomía, lo que nos hizo interesarnos mucho en eso. Sin duda será una asociación muy exitosa”, enfatiza Carlos Andrade, vicepresidente de Clientes de EDP en Brasil.
WEG y Renault do Brasil también están juntos en un proyecto de movilidad eléctrica en Fernando de Noronha, estado de Pernambuco, Brasil. En asociación con la Administración de Fernando de Noronha y Polo, las empresas inauguraron seis garajes con generación de energía solar (Carport) para recargar las baterías de iones de litio de 28 vehículos eléctricos que ya circulan en la isla.
Nuevo Zoe
Zoe fue pionero en Europa y se convirtió en el coche eléctrico compacto más vendido en el mercado europeo. En la tercera generación, el nuevo Zoe ofrece hoy en día nuevas características en términos de versatilidad, calidad y tecnologías. El auto comienza a venderse en Brasil en dos versiones de acabado: Zen (R$ 204.990) e Intense (R$ 219.990). Técnicamente, la versión actual ofrece aún más funciones. La batería de 52 kWh hace que su autonomía alcance los 385 kilómetros, con aún más opciones de carga, gracias a la introducción del sistema de carga de corriente continua (CC). También proporciona aún más comodidad de conducción, gracias a un motor de rendimiento superior con 100 kW de rango de potencia y 24.5 kgfm de par, lo que permite al conductor disfrutar de una aceleración instantánea y suave, ideal para carreteras.