No podíamos adivinar quienes iban a ser los ganadores de las Olimpiadas de invierno en Sochi, pero una cosa era segura, mantener durante todo el evento las áreas de competición debidamente cubiertas de nieve era fundamental para el éxito y viabilidad de los juegos. La nieve natural para el evento no podía ser garantizada, por lo que necesitaba ser complementada con una fuente alternativa, una fuente artificial que cubriera la demanda.
Ocho motores WEG W22 formaron parte crucial de la solución. Instalados en dos grandes torres de enfriamiento de la EVAPCO AT y montados a lado de una estación central de enfriamiento que congela y acondiciona el agua. De esta central parten los tubos de alimentación que se conectan a los cañones de nieve artificial móvil, instalados en áreas de competición. Para esta aplicación las torres de enfriamiento no estaban funcionando 24 hrs por día, sin embargo respondían rápidamente de acuerdo con la demanda. El agua fría se genera en el equipo y se suministra a los cañones a través de los tubos, y cuando el cañón lanza agua suficientemente fría mantenida por las torres se transforma en nieve.
Las dos torres de enfriamiento de la EVAPCO poseen ventiladores axiales de tipo de refrigeración contra corriente. El diseño combina un bajo consumo de energía con los ventiladores axiales de alto desempeño contra el intercambio de calor. Cada una de las unidades instaladas en Sochi posee cuatro ventiladores axiales con motores WEG W22 siendo la torre con una planta base de 11 metros x 6 metros de altura, lo que provoco que ambas torres alcanzaran flujos de aire de 214m3/s.
Las torres de enfriamiento son resistentes a condiciones extremas de temperatura y a la corrosión y están instalados en Europa, África del Norte y Medio Oriente. Los modelos instalados en Sochi soportan temperaturas de hasta -20°C, mientras que otros en el Medio Oriente pueden soportar temperaturas de +50°C.
Las condiciones internas de las torres fueron aún más desafiantes, debido a los niveles extremos de temperatura y humedad relativa del 100% lo que hace aún más intenso el ambiente corrosivo. La banda de protección duradera contra la corrosión fue garantizada por la carcasa de acero de zinc galvanizado.La construcción en acero galvanizado resiste las condiciones ambientales y operacionales más difíciles.
La EVAPCO eligió los motores WEG para operar sus torres de enfriamiento porque reconocen a WEG como una marca globalmente aceptada, de esta forma utilizando sus productos como estándar en sus componentes, cuentan aún con la habilidad y flexibilidad WEG para comprender las preocupaciones de sus proyectos especiales.
Con revestimiento anticorrosivo y cajas ambientalmente protegidas, los productos WEG tuvieron que cumplir con las especificaciones de las torres de enfriamiento de la EVAPCO, así como estar en la norma GOST de certificación Rusa.
“Prácticamente no necesitamos de ayuda de WEG durante la construcción del proyecto” comenta el Sr. Rob Vanderboer, gerente de producto de la EVAPCO en Europa, “Los motores fueron entregados perfectamente preparados para el trabajo. Estamos extremadamente felices con la calidad de los productos y servicios WEG y sobretodo satisfechos con el apoyo recibido de la oficina de WEG aquí en Bélgica. Ellos han realizado un óptimo trabajo para nosotros por muchos años”.