A WEG acaba de reforçar sua parceria com a Mercedes-Benz durante o lançamento do eO500U, novo ônibus elétrico da montadora.
A companhia, que já havia fornecido estações de recarga ultrarrápidas e produtos para a infraestrutura de distribuição de energia para a nova fábrica de ônibus da Mercedes-Benz no Brasil, foi agora homologada para ser a fornecedora oficial das estações de recarga do novo modelo eO500U.
Com o acordo, a WEG passa a fazer parte do ecossistema da eletromobilidade da Mercedes-Benz fornecendo as estações da linha WEMOB – WEG Electric Mobility, modelo Station de 30 a 150kW, ideal para recarga ultrarrápida de veículos pesados em corrente contínua padrão CCS2-DC.
“Essa parceria com a Mercedes-Benz reafirma nosso compromisso com a ampliação da infraestrutura necessária para a eletrificação do transporte urbano de passageiros no Brasil”, enfatiza Manfred Peter Johann, Diretor Superintendente da WEG Automação.
Com capacidade de recarregar completamente as baterias de um ônibus elétrico em até três horas, as estações WEG possuem ainda controle de acesso seguro via RFID ou aplicativo, medidores de energia e todos os dispositivos de proteção incorporados para uma recarga segura. Contando ainda com uma novidade, a versão Móvel de fácil transporte e instalação, modelos WEMOB Station de 30kW e 60kW, com raio de alcance de 15 metros de uma tomada industrial, sendo ideal para oficinas, garagens, demonstrações, atendimento emergencial por baterias descarregadas e recargas em locais onde não existe uma infraestrutura de recarga rápida.
“Agradeço aos parceiros por estarem conosco nessa jornada, afinal, ninguém faz nada sozinho. É muito bom contar neste projeto com a experiência e competência de empresas especializadas”. afirma Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.
O novo ônibus elétrico da Mercedes-Benz, que está exposto no estande da Mercedes-Benz na Lat.Bus Transpúblico 2022 – Feira Latino-americana do Transporte, entre 9 e 11 de agosto, na São Paulo Expo, já tem 100 encomendas programadas para entrega entre o final de 2022 e início de 2023.