La autovía urbana en Madrid M30 es un gran vía de distribución de tráfico. Actualmente puede superar los 300.000 vehículos diarios con un uso aproximado de 500.000 personas.

La reforma de la M30 es una obra de soterramiento donde WEG entregará en torno a 900 motores de 400ºC 2 Horas y 200ºC 2 horas, de potencias comprendidas entre 15 y 630KW que irán instalados en ventiladores de chorro, axiales, etc.

Los motores de 200º C 2 horas, están siendo fabricados por nuestra fábrica en Portugal , mientras que los motores de 400ºC 2 horas son fabricados por nuestras fábricas en Brasil.

Además el pedido comprende pruebas de temperatura de los principales motores a suministrar.

Con este pedido, WEG reafirma su posicionamiento en el mercado de motores SMOKE STRACTION.

ENSAYOS DE 400ºC 2 HORAS PARA CALLE 30

Dentro del plan previsto de ensayos, el pasado 28 y 29 de Junio, se realizaron las pruebas de 400ºC dos horas en el laboratorio de de San Pedro de Anes (Asturias) correspondientes al pedido de Zitrón para ventiladores con motores eléctricos WEG que se instalarán en Calle 30 (Madrid).

Los motores ensayados eran de 15 y 18,5KW a 1.5000 r.pm. WEG tiene estos motores certificados por el CTICM, desde el año 2002 y posee una amplia experiencia en este tipo de motores. No obstante, debido al gran número de ventiladores y motores que se instalarán de estas potencias en C30, se han solicitado ensayos adicionales.

La prueba consiste en hacer trabajar el ventilador durante 1 hora a temperatura ambiente, para después volver a arrancar el motor. Aplicar temperatura de forma que durante 7- 10 minutos la temperatura del aire en el interior del horno sea 400ºC y hacerlo trabajar durante dos horas.

El resultado fue satisfactorio y la prueba finalizó superadas las dos horas, pese a que los motores continuaban funcionando correctamente.