WEG fue galardonada para suministrar un paquete de 24 motores eléctricos de media tensión a la estación de bombeo de SWCC (Saline Water Conversion Corporation), que es una compañía gubernamental que opera plantas de desalinización y plantas de energía en Arabia Saudita.
Según lo declarado por el Elder Stringari, Director Internacional de WEG, este contrato demuestra que la Compañía está calificada para servir al mercado de Agua y Aguas Residuales a nivel global. "Estamos agregando a nuestra cartera uno de los principales proyectos de desalinización de agua en el mundo, que muestra no solo nuestra innovación tecnológica, sino también nuestra experiencia para ofrecer al cliente una estructura global, con un servicio de soporte exclusivo asegurado", dice Elder.
Los motores eléctricos WEG, líneas MGW y W60, se instalarán en varias estaciones de bombeo ubicadas en la ciudad industrial de Yambú, en la costa oeste de Arabia Saudita. En respecto a la aplicación, estos motores eléctricos accionarán bombas de agua para permitir el transporte de agua potable a la ciudad de Medina, una región con un alto crecimiento de la población y, en consecuencia, una creciente demanda de agua potable.
El suministro de WEG es parte de la tercera y cuarta fase del proyecto YMWTS: Yambu to Madina Water Transmission System, que es un sistema de transmisión de agua creado en la década de 1980 para llevar a Medina el agua de la primera planta de desalinización construida en Yambú en 1981. Se implementaron expansiones y actualizaciones de este sistema a medida que se construyeron nuevas plantas de desalinización. Las Fases 3 y 4 del proyecto apuntan a aumentar la capacidad de suministro de agua para Medina y la región, ya que tres nuevas plantas comenzarán a operar en un período de cuatro años como Yambú 3 (2020), Yambú RO2 (2021) y Yambú 4 (2023), que solicitará una capacidad adicional de 1,250,000 metros cúbicos de agua potable por día del sistema de transmisión.