Hacer que el velero Kat sea aún más eficiente y sustentable fue el desafío de WEG para la expedición Voice of the Oceans liderada por la Familia Schurmann. Esta audaz expedición tiene el objetivo de presenciar y registrar en sitio la realidad de lo que está sucediendo y cómo las personas están contaminando los océanos con plástico, buscando soluciones innovadoras y prácticas y concientizando a las personas de todo el mundo sobre la necesidad de acciones urgentes.
El velero inició la circunnavegación hace siete meses y acaba de llegar a su primer destino internacional (Islas Vírgenes Británicas). Más autosuficiente, la expedición visitará alrededor de 65 destinos en todo el mundo utilizando fuentes de energía renovables como la eólica, la hidroeléctrica y la solar. Toda la tecnología de gestión, almacenamiento en baterías de litio, distribución y monitoreo remoto del sistema de energía fue diseñada e instalada por WEG, además del suministro de pinturas para la protección de la embarcación contra organismos incrustantes.
Construido hace siete años, con participación en expediciones anteriores, el velero Kat fue equipado con una unidad de control de energía WEG, que permite que el barco sea autosuficiente con energía 100% limpia. “Esta unidad de control de potencia siempre ha sido el sueño de los navegantes, y ahora tenemos el control total de la energía dentro del barco Kat,” dice Vilfredo Schurmann, el capitán del barco.
Además de un sistema de generación de energía eólica, el barco también cuenta con paneles solares e hidrogeneradores WEG, reduciendo el uso de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero.
Otra gran preocupación de la Familia Schumann siempre ha sido garantizar la preservación de los ambientes marinos. No sólo en Voices of the Oceans, sino desde la Expedición Oriente, las pinturas WEG garantizan la protección de la embarcación. En 2021, antes del viaje, los ingenieros de WEG se reunieron con la tripulación de la embarcación para buscar soluciones que solucionaran los desafíos habituales de la navegación, como organismos incrustantes adheridos a la parte inferior de la embarcación, que provocan daños estructurales e incluso un aumento del consumo de combustible.
“El barco requiere pinturas de alta resistencia ya que vamos a navegar por lugares fríos y por otro lado muy calurosos cerca de la línea ecuatorial”, explica el capitán. La opción entonces fue proteger la embarcación con la pintura antiincrustante de WEG, especialmente desarrollada para navíos y barcos, que aseguran un desempeño prolongado, ahorros significativos en el consumo y, lo más importante, no afectan los ambientes marinos.
Cabe añadir que, además de todas las innovaciones y soluciones sustentables que incorpora el velero Kat, Voice of the Oceans promueve acciones capaces de neutralizar las emisiones de carbono. En alianza con StarBoard, ya se están calculando las emisiones generadas para ser neutralizadas con la siembra de especies típicas de manglares que forman parte del ecosistema costero.