WEG desarrolla soluciones móviles utilizando componentes de última generación para garantizar el dinamismo operativo y el ahorro de tiempo, proporcionando al cliente plantas de instalación y operación donde sea necesario. Un ejemplo de este tipo de suministro es el caso de ENEL, empresa que opera en el segmento de transmisión y distribución nacional, atendiendo a 237 municipios y cubriendo el 98.7% del estado central de Goiás. Además de haber adquirido dos soluciones móviles en 2020, una con potencia nominal de 50MVA y la otra con 33MVA, en junio de 2021 el cliente adquirió dos subestaciones más.
El suministro de las dos subestaciones móviles más recientes, ambas con potencia nominal de 33MVA, se entregó a las subestaciones Trindade y Acreúna en Goiás, donde se utilizarán para reducir la electricidad de 138kV y 69kV a 34.5kV y 13.8kV. Para dar una idea, una subestación de 33.3 MVA puede servir alrededor de 33,000 hogares.
Ambas subestaciones forman parte de un proyecto para renovar y fortalecer el sistema de contingencia de ENEL en el estado de Goiás. Para el cliente, esta adquisición es una inversión importante, que se refleja directamente en mejorar la confiabilidad del sistema de distribución de energía y planificar el soporte de mantenimiento y ampliaciones de subestaciones nuevas y existentes. “Podemos brindar operaciones de servicio rápido en el sistema, ya sean preventivas o correctivas. Por ejemplo, reemplazar un transformador por uno más moderno, sin una subestación móvil, requeriría la construcción de una subestación temporal, lo que demoraría varios días. Con la unidad móvil, lo único que tenemos que hacer es trasladarla a la subestación, realizar pruebas técnicas y de seguridad y conectarla al sistema. Todo este proceso se lleva a cabo en pocas horas”, dice Reginaldo Santos, ingeniero responsable de Alta Tensión de ENEL Distribuição Goiás.
Respecto al suministro de 2020, la subestación móvil de 50MVA se destaca por la alta complejidad de ingeniería aplicada al transformador de potencia, asegurando una operación a 138kV con la flexibilidad de 3 reconexiones de media tensión y potencia nominal de 50MVA, con la aplicación de dos Módulos Híbridos de Alta Tensión, considerando limitaciones de peso y tamaño de la subestación para transporte vía carretera local.
La inversión en una subestación móvil se justifica por el rápido restablecimiento de la energía, en caso de que exista una discrepancia con algún equipo o sistema de la subestación existente, que pudiera dañar o interrumpir la distribución de energía a un barrio o incluso a una ciudad.
La interrupción de la energía está sujeta a altas multas y sanciones para las empresas de energía, por lo que el retorno rápido con seguridad y confiabilidad es extremadamente importante.
Para WEG, estos suministros representan nuestro know-how en promover una solución sólida y completa, incluyendo equipos de última generación, además del altísimo rendimiento y confiabilidad, brindando una solución de ingeniería personalizada de acuerdo a las necesidades de cada cliente.