WEG acaba de anunciar otra asociación en el segmento de movilidad eléctrica. Dentro de su estrategia de convertirse en referencia en soluciones de estaciones de carga para vehículos eléctricos en el país, ahora formaliza un acuerdo para lanzar el Jeep Compass 4xe, el primer vehículo eléctrico híbrido enchufable de la marca en Brasil.
El acuerdo comprende la instalación de estaciones de carga tipo WEMOB PARKING y WEMOB WALL de WEG en los concesionarios de JEEP en Brasil y la inclusión de estos en el catálogo de productos de la marca, además de soporte técnico e instalación de estaciones de carga para clientes de JEEP 4xe en todo el país.
Proyectada para proporcionar una operación práctica a los usuarios con instalación tanto interior como exterior, en garajes o estacionamientos, la línea WEMOB (WEG Electric Mobility) ofrece una configuración moderna y compacta.
Conectado al tipo WALL de 7.4 kW, el Jeep Compass 4xe se recarga completamente en 1h40, una de las recargas más rápidas entre los vehículos eléctricos híbridos enchufables, proporcionando una autonomía de 44 km.
“Asociados a Jeep, estamos ampliando nuestra participación en el mercado de la movilidad eléctrica y promoviendo la instalación de estaciones de carga en todo el país para brindar comodidad a los usuarios de vehículos eléctricos en Brasil”, dice Manfred Peter Johann, Director General de Automatización de WEG.
WEMOB WALL es ideal para instalación segura en viviendas y condominios, en redes monofásicas y bifásicas, ofreciendo conectividad Wi-Fi, actualización remota (Over-The-Air), señalización LED y control de acceso por TAGs RFID. Este tipo también permite su uso con la aplicación EV Drivers y proporciona funciones de medición de energía y control de potencia para la carga simultánea de varios vehículos eléctricos a través del Sistema de Carga Inteligente WEMOB. El tipo PARKING es ideal para estacionamientos con espacios compartidos en condominios, empresas y tiendas.
En Brasil, WEG ya es proveedor oficial de estaciones de carga para vehículos eléctricos de las marcas del Grupo Stellantis: Fiat, Peugeot y Citroën. En Argentina, la empresa ha establecido una asociación con DS Automóviles.
Acerca del Jeep Compass 4xe
El Jeep Compass 4xe inaugura una nueva era para Jeep en el país, combinando tecnología, sustentabilidad y el placer de conducir lo que puede ofrecer el único 4x4 híbrido del segmento.
El Compass 4xe cuenta con 240 HP de potencia combinada, tracción 4x4, 270 Nm de par motor en la parte delantera y 250 Nm en la parte trasera, lo que proporciona aún más capacidad todoterreno.
También ofrece selector de tipo de terreno, 4WD Low, 4WD Lock y HDC (Hill Descent Control), únicos en su clase.
Completo de serie, cuenta con una cámara de 360°, un sistema de sonido Premium Alpine con 506W de potencia, así como nuevas funciones de la plataforma conectada Adventure Intelligence, ahora con Alexa en el vehículo. Además, tiene una autonomía de más de 900 km y un consumo que alcanza los 25.4 km/l en modo híbrido.
Acerca de Jeep
Desde 1941, Jeep es la auténtica marca de los SUV.
Diseñado para la conducción todoterreno, el vehículo brinda placer, libertad y pasión e invita a los conductores a disfrutar de aventuras y crear su propia historia en un automóvil tecnológico, que brinda seguridad para manejar cualquier viaje con confianza.
La cartera de vehículos Jeep en Brasil comprende la producción local de las versiones Renegade, Compass y Commander y las importaciones Grand Cherokee y Wrangler.
Jeep forma parte del Grupo Stellantis, uno de los líderes mundiales en vehículos y movilidad.