Reconocido fabricante en el mercado de agua y saneamiento, seleccionó a WEG para un importante proyecto de saneamiento que beneficiará a más de 7 millones de personas al mejorar la calidad del agua en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Para tratar el 70% del agua de la región, uno de los principales proveedores mundiales de bombas, válvulas y sistemas relacionados, optó por utilizar motores WEG que serán los encargados de accionar las bombas centrífugas del proyecto.
El bombeo es considerado el proceso más crítico y, de esta forma, se seleccionaron motores de inducción trifásicos verticales de la línea Master de 4.300 kW, carcasa 1000, 4.160 V. Los motores de esta línea se destacan por su flexibilidad, alta eficiencia y confiabilidad de operación, atributos sumamente importantes para este proceso.
La recolección de efluentes la realizará por la nueva estructura, construida con un pozo de 70 metros de profundidad, que bombeará alrededor de 39 litros por segundo a la estación de tratamiento, donde se realizará el tratamiento de aguas residuales antes de ser bombeado al embalse del Muña y el río Bogotá.
Se estima que, con este proceso, se dejarán de verter al río unas 800 toneladas diarias de residuos contaminantes, lo que promoverá varios beneficios ambientales y sociales.