En línea con su estrategia de desarrollar tecnologías que contribuyan para el crecimiento sustentable del planeta, WEG acaba de presentar un innovador proyecto de propulsión eléctrica para embarcaciones comerciales.
Junto al startup nacional de tecnología y soluciones para embarcaciones Grupo Espadarte, WEG equipó la primera embarcación náutica comercial con su solución Powertrain en Brasil.
Denominado Hybdor, el modelo de propulsión cuenta con un sistema híbrido enchufable, aplicable a cualquier embarcación de 25 a 40 pies, que está diseñado para ofrecer el mismo rendimiento de una propulsión de combustión y la autonomía de un sistema motorizado eléctrico. “El sistema híbrido permite un funcionamiento independiente. La fiabilidad de un sistema eléctrico (motor, batería, accionamiento) es muy superior a la de un motor de combustión. Tener sistemas eléctricos y de combustión separados nos permite tener lo mejor de ambos motores con un barco mucho más seguro, más eficiente, cómodo y sustentable”, dijo Tiago Mance, CEO de Grupo Espadarte.
La autonomía de la embarcación con solo la motorización eléctrica es de una hora a una velocidad de 10 nudos. El tiempo de carga con una fuente de alimentación estándar se puede realizar en solo 4 horas. “Con este proyecto demostramos que nuestra tecnología Powertrain, ya probada en vehículos de transporte urbano, también es eficiente para aplicaciones náuticas. Junto con el Grupo Espadarte, estamos proporcionando un barco comercial más eficiente, económico, sustentable e inteligente”, dice Manfred Peter Johann, Director Superintendente de la Unidad de Negocios de Automatización de WEG.
Además de proporcionar un rendimiento superior, el nuevo sistema de propulsión garantiza una vida útil prolongada y menos intervenciones de mantenimiento. “Además de eso, el sistema de propulsión híbrido es más liviano y eficiente con un menor consumo en embarcaciones que van desde los 25 y los 40 pies. Tenemos la experiencia para desarrollar una arquitectura eléctrica superior que brinde eficiencia, reduzca la cantidad de CO2 y desechos en el agua y el ruido para una navegación cómoda”, explica Thiago Marquardt, CTO de Hybdor.
Se espera que la producción regular de Hybdor comience en enero de 2023 en la fábrica de Espadarte en São José dos Pinhais, estado de Paraná.
Sobre Espadarte
Grupo ESPADARTE nace en 2019 combinando la experiencia de los fundadores a nivel mundial en astilleros y tecnología para desarrollar soluciones náuticas innovadoras. Con inversión en múltiples regiones que satisfagan las demandas de los usuarios de embarcaciones en términos de rendimiento, comodidad, seguridad, tecnología y mantenimiento, el Grupo innova en el mercado náutico en 2022 con el Hybdor. Se trata de un sistema de propulsión híbrido para barcos de 25 a 40 pies, que combina lo mejor de los motores de combustión con la seguridad y autonomía de los motores eléctricos. Hybdor estará disponible para la venta a partir de enero de 2023. Espadarte tiene su sede en São José dos Pinhais, estado de Paraná.