Especializada en reparaciones y servicios en motores y generadores, WEG, en su unidad de São Bernardo do Campo (São Paulo, Brasil), concluyó otro proceso de reparación en una máquina eléctrica de media tensión aplicada en área clasificada de una petroquímica del Sur del país.
La máquina llegó sin los documentos de certificación originales, pero con una estructura física local de excelencia y el soporte de personal capacitado, WEG realizó un rebobinado completo del estator y recuperó varios componentes cumpliendo todos los requisitos de la norma IEC 60079-19. De esta manera, fue posible mantener la conformidad del equipo, que no era de la marca WEG, con el estándar aplicable al tipo de protección "Ex nA II T3".
Todo este trabajo se llevó a cabo para garantizar la seguridad de las personas y las instalaciones, así como para restaurar la normalidad en el proceso de producción de la planta clasificada como Zona 2. “Es una de nuestras especialidades realizar servicios en máquinas de otros fabricantes y aplicadas en áreas clasificadas. Este trabajo específico también satisfizo la demanda del cliente por un plazo extremadamente desafiante y fue posible cumplir con todos los compromisos que asumimos”, dijo Paulo Sinoti, Director Ejecutivo de TGM, una empresa del Grupo WEG.