Leyenda: Obras de la subestación en PTAR Canoas

Mota-Engil, una multinacional con actividad centrada en la construcción y gestión de infraestructuras, responsable por la construcción de la estación elevadora de aguas residuales de Canoas, seleccionó a WEG como proveedor de un gran paquete de soluciones eléctricas para una importante iniciativa de descontaminación de las aguas del río Bogotá, en Colombia.

Cuando esté terminando el proyecto, la estación elevadora va a recibir las aguas residuales de aproximadamente el 70% de la ciudad, correspondientes a las cuencas de los ríos Fucha, Tintal y Tunjuelo, y las aguas residuales del Municipio de Soacha, para luego ser bombeadas a la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas, que será una de las más grandes de América Latina. Esto gran hito permitirá devolver al río Bogotá agua con calidad y la garantía del desarrollo sostenible del país.

Unos de los grandes desafíos de esto proyecto es garantizar la distribución segura de energía a los sistemas y motores eléctricos, para tal, WEG ha suministrado una subestación completa de 115 kV que incluye dos transformadores de 30 MVA/115/13,2 kV, agregando más eficiencia y confiabilidad a la planta. También se suministraron 17 celdas de media tensión además de tableros de baja tensión. Para este proyecto, WEG también estará suministrando seis motores de inducción trifásicos y seis variadores de frecuencia de media tensión.

Cada motor de 4,300kW, montaje vertical, será acoplado en su respectiva bomba y será responsable de bombear 6.4 metros cúbicos de aguas residuales por segundo a una altura de 51.6 metros del pozo, uno de los procesos más críticos en la planta. Esto demuestra la capacidad de la empresa para desarrollar soluciones integradas que atiendan las más diversas aplicaciones.

Con participación en otros proyectos importantes en el segmento de agua y saneamiento, en diversos procesos como plantas potabilizadoras, tratamiento de aguas residuales y sistema de distribución, WEG refuerza su experiencia en este segmento al ser seleccionada para este importante proyecto contribuyendo de esta forma para la mejora de la calidad de vida de la población y del medio ambiente.

 texto alternativo que descreve a imagem

Imagen: Uno de los motores verticales de 4,300 kW en la expedición de la fábrica