Los motores WEG están siendo instalados en la estación de tratamiento de aguas residuales de la industria alimentaria. Reconocida como una de las marcas más grandes a nivel mundial en su segmento, Aquaturbo ha seleccionado la tecnología de los motores WEG para una estación de tratamiento de aguas residuales de la industria alimentaria.

En este proyecto, a través de su filial en Portugal, WEG ha proporcionado 10 motores W22 IE3 de 90 kW y 6 polos que serán utilizados para accionar los aireadores de la unidad. Todo el diseño ha sido realizado de acuerdo con las especificaciones del cliente, incluyendo la pintura verde (RAL 6018) que se ha añadido como símbolo de la eficiencia energética que se logrará con la utilización de los motores WEG.

La línea W22 se destaca por promover la reducción del consumo de energía, ofrecer una excelente relación costo-beneficio y, en consecuencia, por su mayor productividad y reducción de costos para la industria. Cada kilovatio-hora ahorrado puede ser utilizado para producir otros productos y servicios, y cada ahorro es un recurso adicional para invertir en innovación, aumentar la productividad y cumplir con los objetivos de sustentabilidad.

WEG tiene una larga relación de colaboración con Aquaturbo y esta entrega refuerza la confianza del cliente en las soluciones de WEG.