Il Sultanato di Oman (Oman) è un paese del Medio Oriente, situato sulla punta sudorientale della Penisola Arabica. Come molti altri paesi di questa regione, l’economia di Oman dipende basicamente dalla produzione di petrolio e di gas.
I suoi vicini, gli Emirati Arabi Uniti a nordovest, l’Arabia Saudita ad ovest e lo Yemen a sudest, ritraggono beneficio da grandi depositi di petrolio leggero facilmente ricuperabile.
Oman, tuttavia, è un paese relativamente piccolo, con campi petroliferi e riserve in estinzione. Le sue riserve si stanno esaurendo, limitando la futura produzione all’estrazione di petrolio pesante non esplorato, in formazioni delle regioni calde e aride del suo interno.
Negli ultimi anni, la Petroleum Development Oman – PDO (Sviluppo di Petrolio di Oman), impresa che domina il settore di energia del paese, si è coinvolta in una azione per invertire la produzione in declinio di petrolio in Oman e migliorare il futuro panorama del paese, passando a focalizzare i metodi perfezionati per il ricupero del petrolio (EOR). Tra questi metodi esiste la tecnologia di iniezione a vapore, in cui il petrolio pesante viscoso viene stimolato termicamente per migliorarne il ricupero.
Questa tecnologia sta diventando sempre più comune ed è stata utilizzata con successo in altri luoghi del Medio Oriente, nell’America del Nord, Cina, Russia e America del Sud. Tali sforzi sono adesso in andamento in un campo petrolifero sul vasto deserto di Oman. Um progetto completo d’iniezione a vapore, che ha come partner la EN-FAB, Inc., e il gruppo WEG Electric Corp.
In funzione delle sue conoscenze specifiche, la EN-FAB, Inc. è stata contrattata per la progettazione e l’installazione di generatori a vapore da 100-milioni di BTU sul campo petrolifero. Avendo la sua base a Houston, Texas, la EN-FAB si è specializzata in progettazione, ingegneria e fabbricazione di apparecchiature di superfície per l’industria petrolífera e del gas. Dal 2006 fino ad oggi, la WEG ha già fornito 34 unità di controllo per motori, attualmente in uso da parte della EN-FAB per controllare i motori di ogni generatore a vapore.
“La WEG è uno dei nostri maggiori fornitori, perché abbiamo con loro ottimi rapporti commerciali su altri progetti di generazione a vapore in altri paesi” afferma Chandra S. Tripathy, Presidente della EN-FAB, Inc. “Il loro impegno con noi è emerso in ogni fase della produzione delle apparecchiature, dal progetto d’ingegneria, fino alla puntualità delle consegne e al servizio post-vendita. La WEG, inoltre, è l’unico fornitore di motori e azionatori su cui facciamo affidamento per questo ambiente severo”.
Fino ad ora la EN-FAB ha specificato la serie CFW-09 WEG di drive a frequenza variabile Il coinvolgimento della WEG in grandi progetti di ricupero come quello di Oman, serve per cambiare la sua percezione di semplice fabbricante di motori elettrici in quella di fornitore globale di soluzioni complete in automazione. All’inizio del 2008, il progetto di Oman aveva raggiunto la meta di 32.000 barili di petrolio con soltanto sei generatori online.
“Poiché esiste una correlazione diretta tra la quantità di vapore iniettato nella formazione e la quantità di petrolio ricuperato, la produzione dovrà aumentare proporzionalmente, a misura che la EN-FAB installerà altri generatori a vapore online,” afferma Smith. “Nel frattempo, la WEG proseguirà nel suo impegno di fornire soluzioni per i controlli, driver e motori robusti, e anche per il personale e l’appoggio di campo, su cui facciamo affidamento per raggiungere le mete di produzione.”