En el panorama industrial actual, la eficiencia energética se ha convertido en una prioridad clave para los fabricantes en todo el mundo. WEG, en asociación con BDC, su distribuidor de larga data con sede en Blois, ha modernizado un mezclador de PVC originalmente instalado en 1998. Esta actualización se realizó para un importante fabricante francés especializado en tubos, conexiones y accesorios duraderos de PVC, PP y PE, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y reducir los costos de mantenimiento.
El proyecto consistió en reemplazar un motor de corriente continua (CC) obsoleto y consumidor de energía por un motor sincrónico de imanes permanentes altamente eficiente de WEG. El objetivo principal era lograr un ahorro significativo de energía, y los resultados han sido impresionantes. Las mediciones regulares de rendimiento indican un ahorro promedio de energía del 30%, con algunas mediciones mostrando ahorros de hasta el 35%. Esta reducción en el consumo de energía destaca la efectividad del nuevo motor + variador de frecuencia (VFD) en la optimización de la eficiencia operativa.
La decisión de elegir la tecnología síncrona se basó en su capacidad para cumplir con los exigentes requisitos de rendimiento de la instalación, al mismo tiempo que minimiza las necesidades de mantenimiento. El tamaño compacto del motor también fue un factor clave en la elección de esta solución, ya que se adaptaba idealmente a las restricciones específicas del sitio de instalación. Este enfoque personalizado subraya la experiencia de WEG en ofrecer soluciones a medida para satisfacer las necesidades únicas de sus clientes.
Un componente clave de este proyecto fue la solución de ingeniería personalizada proporcionada por el equipo dedicado de WEG. El departamento de Ingeniería realizó análisis de resistencia en profundidad y diseñó una brida adaptadora específica en términos de tamaño y resistencia mecánica requerida para este tipo de montaje. Esta brida garantiza la integridad estructural y la seguridad del motor suspendido, a pesar de su tamaño reducido para permitir que el motor pase a través de la máquina del cliente. Demostrando el compromiso de WEG de proporcionar soluciones personalizadas y de alta precisión, incluso en aplicaciones complejas.
El proyecto también involucró la integración de un sistema de control completo. La solución de accionamiento AFW11-C de WEG, montada en el panel eléctrico con un variador CFW11 integrado para alimentar el motor recién instalado. Su compacidad ha hecho posible mantener el panel eléctrico de CC, ofreciendo así al usuario final la opción de volver a este modo de alimentación si es necesario.
El cronograma del proyecto siguió un proceso de toma de decisiones meticuloso y estructurado. Comenzando en 2022, la decisión de reemplazar el motor se finalizó a principios de 2023. En mayo de 2023, WEG Francia trabajó estrechamente con BDC y el cliente final para finalizar el diseño, y se realizó el pedido a principios de 2024. La máquina personalizada se entregó en octubre de 2024, y el motor fue puesto en marcha en diciembre de 2024 durante una parada técnica planificada. Esta ejecución puntual fue posible gracias a una comunicación y colaboración sin problemas entre WEG, BDC y el cliente.
BDC: Un Socio Confiable a Largo Plazo
BDC, con 25 años de experiencia, ha sido un socio confiable de WEG. Su papel en el éxito de este proyecto fue fundamental, proporcionando soluciones precisas y eficientes y superando desafíos técnicos, como el espacio limitado para la instalación del motor y los estrictos requisitos de eficiencia energética. La confianza mutua entre WEG y BDC ha sido la base de su colaboración exitosa, lo que ha allanado el camino para futuros proyectos, incluida la integración potencial de la nueva generación de motores híbridos de WEG, como el WEG W23 Sync+.