Foto cortesía de The Peachtree City Water and Sewerage Authority
En 2017, PCWASA trabajó con WEG para modernizar su estación principal de bombeo, que recoge las aguas residuales de todas las otras estaciones de bombeo de este sistema de alcantarillado municipal y las transporta a la planta de tratamiento de aguas residuales más cercana.
La estación principal de bombeo opera 6 bombas trituradoras sumergibles - (3) 60 hp y (3) 30 hp - para mover las aguas residuales fuera del tanque y a través de las tuberías a la planta de tratamiento de aguas residuales. La estación de elevación había estado confiando en los interruptores de flotador y los sensores de presión de reserva para indicar la alta presión en el tanque de recolección. A medida que aumentaba la presión en el tanque, la señal se enviaba a las bombas para acelerar hasta alcanzar la velocidad máxima, de modo que el tanque pudiera vaciarse. Operar las bombas de esta manera había causado desgaste excesivo en las bombas, por lo que PCWASA dio un paso proactivo para reducir los costos de mantenimiento y extender el tiempo medio entre reparaciones para estas bombas.
Inicialmente, PCWASA discutió la posibilidad de adaptar el sistema con sensores analógicos y arrancadores automáticos, pero finalmente decidió que los convertidores de frecuencia WEG (VFD) con automatización Pump Genius serían una solución más económica. El sistema CFW 11 Pump Genius Multiplex fue seleccionado por su capacidad de automatizar los motores de la bomba, que podrían programarse para que arranquen y se detengan de forma que igualen los tiempos de funcionamiento de cada bomba.
En diciembre de 2017, se instalaron 6 convertidores de frecuencia WEG en la estación principal de bombeo, todos controlados por WEG Pump Genius. Este sistema alternante autónomo supervisa el tiempo de funcionamiento de las bombas individuales y opera las bombas automáticamente en una secuencia rotativa en función del tiempo de ejecución de cada bomba. Por lo tanto, la bomba con la menor cantidad de tiempo de ejecución tomará la iniciativa cuando la demanda lo requiera.
Tener convertidores de frecuencia inteligentes que esencialmente "hablen" entre sí permite que las bombas se aceleren o detengan cuando no son necesarias, reduciendo así el uso de energía y distribuyendo la cantidad de desgaste de las bombas durante un período de tiempo más prolongado. Se espera que el MTBR para estas bombas trituradoras sumergibles se duplique, lo que le ahorrará al municipio una cantidad significativa en costos de mantenimiento.
Pump Genius de WEG
Inteligencia a tu Sistema de Bombeo
Bombas, tuberías y accesorios pueden dañarse seriamente si la presión o el flujo están fuera de control y tales incidentes no se rastrean temprano.
Pump Genius es una característica personalizable de las unidades WEG que permite que un convertidor de frecuencia estándar se dedique a sistemas de bombeo. Garantiza un control preciso de la presión / flujo durante todo el ciclo de procesamiento, comenzando con el agua cruda y su uso, finalizando con el tratamiento de aguas residuales.
Con un asistente de programación fácil de usar, Pump Genius lo ayuda a minimizar el tiempo de inactividad y a maximizar el ahorro de energía. Todo lo que necesita es seleccionar una de las tres opciones que mejor se adapte a su aplicación.
Pump Genius Simplex - La característica principal del Pump Genius Simplex es el control de una bomba que utiliza para esto un convertidor de frecuencia que controlará su velocidad según lo requerido por la demanda del usuario.
Pump Genius Multiplex - la principal característica del Pump Genius Multiplex es el control de dos o más bombas en paralelo con cada bomba accionada por su convertidor de frecuencia respectivo. Uno de los convertidores es el maestro y luego selecciona qué bombas funcionarán para mantener / controlar el valor de proceso del sistema de bombeo. También se realiza una alternancia entre su activación, posibilitando un uso igual de las bombas.
Pump Genius Multipump - La principal característica del Pump Genius Multipump es el control de dos o más bombas en paralelo utilizando solo un convertidor de frecuencia. El convertidor selecciona qué bombas funcionarán para mantener / controlar el valor de proceso del sistema de bombeo. También se realiza una alternancia entre su activación, posibilitando un uso igual de las bombas. Se puede configurar de dos maneras, control fijo o flotante.