Na infraestrutura da geração de energia elétrica, os transformadores desempenham um papel fundamental para atender às variadas demandas residenciais, comerciais e industriais. No entanto, devido ao uso prolongado e às condições operacionais adversas ao longo do tempo, esses equipamentos inevitavelmente sofrem desgaste. Nessas situações, o serviço de reforma de transformadores se mostra essencial para prolongar sua vida útil e otimizar a eficiência energética.
Nesse contexto, a WEG realizou o serviço de reforma de um transformador com 210 MVA de potência e 230/13,8 kV – com comutador sem tensão, fabricado em 1975 que operava desde então. O equipamento pertence ao cliente ENGIE e compõe a Usina Hidrelétrica Salto Osório, localizada em São Jorge d'Oeste (PR).
No processo de reforma, componentes desgastados são restaurados e peças defeituosas são substituídas, resultando em transformadores revitalizados e prontos para oferecer desempenho equivalente aos novos. As atividades incluíram limpeza da parte ativa, modernização do sistema de canais de óleo do núcleo, secagem da parte ativa em sistema Vapour Phase (VP) com controle de temperatura. Além disso, foram realizados jateamento e pintura do tanque, em caldeiraria própria da WEG, rigorosos processos de inspeção e testes de desempenho em laboratório de ensaios conforme norma. Assim, garantindo o funcionamento seguro e confiável, fundamental para evitar interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Em transformadores de grande potência como este, a importância da utilização da Vapour Phase no processo de finalização da reforma do transformador é essencial. Durante esta etapa, a parte ativa do transformador é aquecida a uma temperatura de 85°C. Isto é essencial, pois a distribuição da temperatura nos isolamentos tem uma importante função na qualidade da secagem, que deve ocorrer com a temperatura uniformemente distribuída, interna e externamente nos isolamentos. Depois a parte ativa é reapertada e colocada no tanque, onde é realizado vácuo e abastecimento do transformador com óleo novo.
Além da reforma de transformadores ser atrativa pela redução de investimento quando comparado a uma substituição integral, citamos também outros pontos fortes como o impacto positivo na eficiência energética e a personalização. Cada transformador pode ser ajustado às necessidades específicas do cliente, considerando características de carga, condições ambientais e critérios de eficiência, assegurando que o equipamento reformado opere com confiabilidade dentro do sistema elétrico em que está inserido.