Brazauro Recursos Minerales S/A, subsidiaria de G Mining Ventures Corp., adquirió un paquete de soluciones WEG para el Proyecto Tocantinzinho. Este es uno de los más grandes proyectos de minería de oro en Brasil, ubicado en Itaituba, estado de Pará. Se trata de una mina de oro a cielo abierto en etapa de exploración, que contiene aproximadamente dos millones de onzas (unidad de medida para cuantificar y comerciar oro) en reservas y una vida útil estimada de diez años.
El proyecto, comprometido con el desarrollo socioambiental de la región, recibirá un conjunto de soluciones tecnológicas de WEG que contribuirán significativamente a la eficiência de la operación. Dentro del alcance se incluyen:
- 02 Compensadores Sincrónicos Rotativos de -15/+15 MVAr, 13,8 kV y 60 Hz
- 02 Motores auxiliares ("Pony-Motors") para el arranque de los compensadores
- 02 Unidades hidráulicas para los cojinetes de los compensadores
- Tuberías de interconexión de aceite
- Instalación de los compensadores, motores auxiliares y tuberías de interconexión de aceite
- 03 Motores de inducción de la línea W60, 6500kW 4,16kV 60Hz Carcasa 800
- 24 motores de la línea W22
- 08 motores de la línea W51HD
- 02 Inversores de media tensión MVW3000 de 9400 HP / 4,16 kV
- 22 transformadores de potencia de 300 kVA a 6.250 kVA
- 02 Transformadores de potencia de 32 MVA y 138 kV
- 01 Reactor de 5 MVAr y 138 kV
- Puesta en marcha, comisionamiento y capacitación
La adquisición e instalación de estos equipos proporcionarán la infraestructura necesaria para la operación eficiente de la mina.
Los compensadores sincrónicos, transformadores y el reactor serán integrados en la subestación de la planta. Los compensadores sincrónicos rotativos de WEG están específicamente diseñados para suministrar potencia reactiva, inercia, potencia de cortocircuito, y contribuir así a la estabilización y recuperación de las redes eléctricas.
Los motores de la línea W22 operarán en bombas de pulpa y alimentadores de placas, garantizando el movimiento eficiente de materiales dentro de la planta. Los motores de la línea W51HD se integrarán a las celdas de flotación, desempeñando una función importante en el proceso de separación y purificación del mineral, paso crucial para maximizar la extracción de oro.
Los transformadores serán monitoreados remotamente mediante el sistema WEG Power Transformer Specialist, utilizando tableros de control, inteligencia artificial y la plataforma basada en la nube WEG Transformer Fleet Management. Esto permitirá al cliente realizar una gestión precisa de los activos y de la flota de transformadores, asegurando la continuidad y la seguridad operativa.
Los inversores, mejorarán el rendimiento de los molinos SAG y de bolas. Estos equipos son fundamentales para la operación de la planta, especialmente en la etapa de conminución (fragmentación) del mineral, donde los materiales sólidos se reducen a partículas más pequeñas.
Para WEG, este suministro destaca su capacidad técnica en entregar soluciones de alta potencia y complejidad al sector minero. La asociación con Brazauro refuerza la posición de WEG como referencia en la industria de la minería, especialmente en proyectos de gran escala.