WEG participó en la modernización de un sistema de accionamiento de puente grúa portuaria en los Países Bajos. El proyecto consistió en desmontar una grúa vieja, ajustar el ancho de vía y la longitud de la viga. Se instaló una nueva solución de elevación que reemplaza los motores de CC por motores de corriente alterna (CA) accionados por VFD. Además, se desarrolló un sistema de recuperación de energía para convertir la gravedad y el frenado en electricidad para reducir los costos de energía. El suministro se realizó en colaboración con la empresa Nedcranes, que se especializa en inspecciones y reparaciones para completar las revisiones, incluido el mantenimiento de las grúas portuarias.
Al comprender la necesidad de determinar indicadores tales como velocidades, relaciones de transmisión, pares de polos, corrientes de magnetización y potencia de frenado requerida, Nedcranes invitó a WEG a ser el principal proveedor. Para adaptar este proyecto, era necesario utilizar motores de CA WEG que tienen la ventaja de venir en conjunto con un reductor de velocidad, así como otros accesorios.
Según el equipo de WEG, este tipo de proyecto siempre se personaliza y todos los pasos deben coordinarse adecuadamente. Después de identificar cargas, velocidades y condiciones climáticas como el viento y la lluvia, WEG seleccionó los motores más adecuados de su cartera. En total, se suministraron 4 motores para movimiento de grúas de 30 kW, 2 motores de vagones de 22 kW, un motor de 7,5 kW para el dispositivo de elevación y un motor de 170 kW para cabestrante. Todos los motores, excepto el motor del cabestrante, están equipados con reductores y freno mecánico, siendo este último un requisito de seguridad estándar en el mundo de las grúas.
La solución WEG trae beneficios adicionales y ventajosos para este proyecto, todos los motores son W22 IE3 Premium y todo el conjunto es muy silencioso, lo cual es otro diferencial, ya que la terminal ferroviaria Railport Brabant está ubicada cerca de una zona residencial. Van Beijnen, gerente senior de proyectos en Nedcranes, agrega: “En el mercado de grúas, debe encontrar el equilibrio, no solo en términos de severidad, energía, tecnología y costos, sino también en términos de socios con los que realiza este tipo de proyectos a gran escala. Afortunadamente, encontramos eso en las soluciones WEG ".