A WEG, em parceria com a Kochendörfer Hydro, entregou dois hidrogeradores modelos SPD carcaça 800, com especificações de 6901 kVA, 1000 rpm, 6600 V e 50 Hz, para a empresa Eletricidade da Madeira. Os equipamentos, fabricados na unidade da WEG na Índia, foram fornecidos como parte da remodelação da histórica Central Hidrelétrica da Serra de Água, localizada na Ilha da Madeira, em Portugal, um marco no fortalecimento da geração de energia renovável na região. 

Esses hidrogeradores são acionados por turbinas hidráulicas Pelton, otimizando a produção de energia e reforçando a eficiência da central. A Serra de Água, inaugurada em 1953 e responsável pela geração de 1000 GWh de energia elétrica renovável, agora passa por uma expansão que eleva sua potência instalada de 5,7 MW para 11 MW. Essa atualização ultrapassa os compromissos assumidos com a Comissão Europeia e amplia a capacidade de resposta e a gestão hídrica. 

O projeto faz parte do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) do governo de Portugal, um investimento de 15,4 milhões de euros que marca o maior aporte na região da Ilha da Madeira para a ampliação de fontes renováveis. Com a conclusão das obras, a central está preparada para atender a uma maior demanda de energia com sustentabilidade e maior eficiência. 

A parceria entre WEG e Kochendörfer Hydro destaca-se pelo fornecimento de soluções robustas e confiáveis para o segmento de geração de energia. A participação da WEG reafirma seu compromisso com a inovação e sustentabilidade.