WEG SA (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY) gibt seinen Aktionären und dem allgemeinen Markt bekannt, dass, aufgrund des Fortschreitens der COVID-19-Pandemie, Schutz- und Präventivmaßnahmen im Unternehmen ergriffen wurden, um das Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wahren und Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit so weit wie möglich zu minimieren.
Unter den intern getroffenen Maßnahmen, die von der Unternehmensleitung festgelegt wurden, sind die folgenden hervorzuheben:
Tägliche Überwachung der Entwicklung der Situation in allen Abteilungen des Konzerns und Durchführung der erforderlichen Präventivmaßnahmen;
Effektive Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern;
Aussetzung nationaler und internationaler Reisen;
Umsetzung der Quarantänemaßnahmen gemäß den vom Gesundheitsministerium festgelegten Kriterien;
Durchführung von Besprechungen per Telefon und/oder Videokonferenzen und Implementierung anderer Telekommunikationstechnologien;
Verschiebung von Workshops und internen Schulungen mit einer großen Anzahl an Personen;
Zugangsbeschränkungen zu den Einrichtungen des Unternehmens für Besucher;
Einführung der Arbeit im Home-Office für einen Teil der Verwaltungsangestellten in den operativen Stellen in Brasilien, sowohl in den für den nationalen als auch den internationalen Markt tätigen Abteilungen.
Das Unternehmen teilt mit, dass es bis heute keine Fälle von COVID-19 unter seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegeben hat und dass seine Niederlassungen sowohl in Brasilien als auch im Ausland weiterhin tätig sind. Das Unternehmen kann jedoch nicht garantieren, dass es in Zukunft nicht betroffen sein wird, da es operationellen Risiken ausgesetzt ist, die sich aus der Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Dritter ergeben, sowie rechtlichen Beschränkungen und Beschränkungen aufgrund höherer Gewalt, die im Zuge der COVID19-Pandemie auferlegt werden können.
Das Unternehmen bekräftigt sein Engagement für die Sicherheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und anderer Interessensgruppen und wird den Markt über alle neuen relevanten Informationen zu diesem Thema auf dem Laufenden halten.