Con el objetivo de promover eficiencia y seguridad para la protección de motores, WEG presenta al mercado el nuevo convertidor de frecuencia de media tensión MVW3000. El lanzamiento complementa la línea de convertidores de media tensión que ya cuenta con el modelo MVW01, pasando a atender también motores con tensión de hasta 13,8 kV.
Además de la confiabilidad de la marca WEG, gigante catarinense que cuenta con más de 30 años de experiencia en convertidores de frecuencia, la novedad se destaca por la versatilidad de utilización en diversos sectores de la industria. Eso porque al contemplar una programación similar a la aplicada en la línea de convertidores de baja tensión, el MVW3000 contempla una amplia gama de procesos productivos. En común, compresores, bombas, ventiladores, correas transportadoras e incluso molinos, necesitan de variación de velocidad.
El producto también puede ser utilizado en nuevas instalaciones o reformas, ya que además de controlar la velocidad para la optimización de los procesos, posibilita el ahorro de energía y la disminución de los costos de mantenimiento. De esta forma, se torna una alternativa para la modernización y actualización de los parques fabriles.
El MVW3000 permite el accionamiento de motores con aislamiento estándar, configurándose, por lo tanto, como la solución ideal para un proyecto de eficiencia energética, ya que no existe la necesidad de rebobinar o cambiar el motor existente. El producto utiliza la tecnología multiniveles de convertidores de tensión impuesta a través de la Topología Cascaded H-bridge (CHB). Esto significa que las formas de onda de salida producidas por el drive permiten su aplicación en motores de inducción o síncronos nuevos o existentes, sin necesidad de aislamiento especial.
Otro diferencial está en la utilización de condensadores de film plástico que garantizan una larga vida útil al equipo. Además de eso, cuenta con by-pass automático de células que posibilita la operación continua, incluso en un evento inesperado de falla, así como posibilidad de columna de entrada con seccionadora y transformador desfasador multipulsos incorporado, siendo una solución totalmente integrada, o sea: todas las partes del sistema de media tensión están en un único tablero.