Retour à la page d'accueil Mon compte
A tecnologia Vectrue possibilita o controle de velocidade e torque de motores de indução trifásicos. Suas vantagens são:
· Controle escalar (V/F), VVW ou controle vetorial, programáveis no mesmo produto;
· O controle vetorial pode ser programado como sensorless (para motores padrões, sem uso de encoder) ou como controle vetorial com encoder no motor;
· O controle vetorial sensorless permite alto torque e rapidez na resposta, mesmo em velocidades muito baixas ou na partida;
· O controle vetorial com encoder possibilita alto grau de precisão no acionamento, para toda a faixa de velocidade (até mesmo com o motor parado);
· Função Frenagem Ótima para o controle vetorial, permite a frenagem controlada do motor e elimina, em algumas aplicações, o resistor de frenagem adicional;
· Função Auto-ajuste para o controle vetorial, permite ajuste automático dos reguladores e parâmetros de controle, a partir da identificação, também automática, dos parâmetros do motor e da carga utilizada.
Existem duas etiquetas de identificação, uma completa, localizada na lateral do inversor e outra resumida, localizada sob a HMI. A etiqueta resumida permite identificar as características mais importantes, mesmo em inversores montados lado a lado.
No Slot 4 (módulo Anybus-CC) podem ser instalados os seguintes acessórios:
Obs: * Para a correta identificação dos módulos, consulte o manual de Comunicação Anybus-CC.
Os acessórios, e sua devida instalação, estão descritos na tabela abaixo:
Obs: * O cabo para conexão da HMI ao inversor é composto por conectores D-Sub9 (DB-9) macho e fêmea com conexões pino a pino (tipo extensor de mouse) ou Null-Moden, padrões de mercado. Comprimento máximo de 10 metros.
Exemplos:
- Cabo extensor de mouse 1,80m; Fabricante: Clone;
- Belkin pro series DB9 serial extension cable 5m; Fabricante: Belkin;
- Cables Unlimited PCM195006 cable, 6ft DB9 m/f; Fabricante: Cables Unlimited.
O Módulo de Memória FLASH deve ser instalado conforme a tabela que segue:
Obs: * Para correta identificação, consulte o manual de Programação.