Ante la continua escasez de energía en Sudáfrica, se espera que las máquinas y equipamientos desempeñen un papel cada vez más crucial en la estrategia de soluciones energéticas en la industria. Los sectores de producción y procesamiento, incluidas las fábricas de procesamiento de minerales, son industrias intensivas en el uso de energía que necesitan encontrar formas de reducir el consumo y, al mismo tiempo, aumentar la eficiencia, lo cual es esencial tanto por razones económicas como ambientales.
Los motores eléctricos y los variadores de frecuencia se utilizan en todas las industrias para operar bombas, mezcladores, transportadores, cribas vibratorias, alimentadores, trituradoras y otras máquinas, incluidos sistemas de embalaje automatizados. En este sentido, WEG tiene el conocimiento, la experiencia y las soluciones tecnológicas necesarios para ayudar a reducir los costos operativos y aumentar la productividad al tiempo que garantiza la eficiencia energética.
Los avances en la tecnología de motores y variadores, respaldados por la extensa investigación y desarrollo de WEG, han llevado a mejoras sustanciales en la eficiencia energética. Al utilizar motores de mayor eficiencia, como IE3 o IE4, los clientes pueden reducir significativamente el consumo de energía. Además, al combinar motores de alta eficiencia con variadores de frecuencia (VFD), se puede lograr un mejor control y optimización del equipo. Esto garantiza que el equipo funcione a la velocidad y al nivel de potencia más eficientes en términos energéticos, reduciendo significativamente los costos operativos.
Los motores con arranque y parada tradicionales operan a una velocidad constante, independientemente de los requisitos reales de carga, a veces utilizando métodos mecánicos de control de velocidad. En comparación, los VFDs son más efectivos para controlar la velocidad y el par del motor según los requisitos reales de carga. Esta precisión facilita ajustar la velocidad del motor para que coincida con la carga, asegurando que el equipo funcione solo cuando sea necesario y utilice solo la energía requerida. Los VFDs también responden más rápidamente a los cambios de carga e integran mejor con el equipo. Todos estos factores reducen el consumo de energía durante períodos de baja demanda y mejoran la eficiencia y el rendimiento general del equipo.
Destacando los avances en la tecnología de los VFDs, la línea de variadores de frecuencia CFW11 de WEG incorpora algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo para motores de inducción trifásicos. Con la tecnología WEG Vectrue™, estos VFDs de última generación combinan técnicas de control de frecuencia variable, sin encoder y de vector cerrado (con encoder) en un solo producto. Esto permite un alto par y una respuesta dinámica rápida, con la función de autoajuste que permite la configuración automática del VFD para ajustarse al motor y a la carga en modos vectoriales.
Además de las ganancias de eficiencia energética aportadas por los VFDs, se añaden diversas funciones al utilizarlos, como protección del motor, posibilidades avanzadas de automatización, compartir el estado del accionamiento a través de redes industriales, prevención de mantenimiento, entre otras.
Con la mayoría de las industrias buscando recursos energéticos más sustentables, incluidas las energías renovables como la eólica y solar, los motores y variadores seguirán desempeñando un papel fundamental en la integración de tales sistemas. Los VFDs se pueden utilizar para equilibrar la oferta y la demanda de energía, garantizando un funcionamiento estable en configuraciones de energía híbrida. Mejoras sustanciales en la eficiencia son posibles aprovechando la última tecnología de motores y variadores, y los ahorros significativos en el consumo de energía justifican más que suficientemente el costo de capital de reemplazar equipos de tecnología antigua por tecnología de mayor eficiencia.