Foto: Motores elétricos W22 IR3 Premium na Cia Canoinhas
A energia elétrica é um dos principais recursos utilizados na indústria, ficando atrás apenas da matéria-prima e da mão de obra. Com base nesse dado, visando o crescimento sustentável da empresa e a minimização do impacto ao meio ambiente, a Cia Canoinhas participou do Programa de Eficiência Energética ANEEL/Celesc (PEE ANEEL/Celesc), com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica em seu parque fabril por meio da modernização dos sistemas motrizes.
O projeto, selecionado na Chamada Pública PEE ANEEL/Celesc nº 001/2015, contemplou a substituição de 31 motores de indução antigos por motores de alta eficiência da linha W22 IR3 Premium da WEG, com potências entre 25 e 200 cv. A proposta também considerou a implementação de controle da velocidade de 12 destes motores através dos inversores de frequência WEG, linha CFW11. O grande benefício dessa combinação é o aprimoramento da potência fornecida, com influência direta na energia consumida: a economia é de 4.12% ao ano, dado de grande relevância para a empresa.
Para a Cia Canoinhas, a meta principal ao participar do PEE ANEEL/Celesc com a substituição do sistema motriz convencional foi principalmente o compromisso com sua missão e valores, promovendo a sustentabilidade ambiental. Os motores antigos foram descartados seguindo as legislações ambientais vigentes, assim como foi feito o aproveitamento de todo material reciclável e dado o correto destino aos resíduos. Para complementar, foram realizadas ações de treinamento com os colaboradores da empresa quanto ao uso racional e seguro da energia elétrica. As empresas responsáveis pelo projeto e execução foram a Acxxus Engenharia, de Curitiba, e a Videmotores, Assistência Técnica da WEG.
Com foco na diminuição do consumo energético, preservação dos recursos ambientais e incentivo à troca por equipamentos eficientes, foram investidos pelo PEE ANEEL/Celesc cerca de R$ 2,1 milhões, proporcionando uma economia de 2.355 MWh/ano e uma redução de demanda no horário de ponta de 274kW. Esse resultado equivale ao consumo de 11 mil residências em um mês. A implantação dos motores de alto rendimento W22 IR3 Premium e dos inversores de frequência WEG CFW11 evitam a emissão de 1.187 kg de gás carbônico (CO2) na atmosfera por ano, equivalente ao plantio de 192 árvores.
Sobre a Cia Canoinhas - É uma das maiores empresas de Santa Catarina e atua nos segmentos de papel higiênico folha simples e folha dupla, papel toalha de cozinha, guardanapos e produtos institucionais, com as marcas Fofinho, Fofinho Absolute, Bambino, Sorella e Sorella Absolute. No ramo de papéis descartáveis desde 1983, a Cia Canoinhas de Papel conta hoje com mais de 630 colaboradores diretos em um único parque fabril, localizado na cidade de Canoinhas/SC, além de possuir representantes e clientes em todo o território nacional. A Cia Canoinhas é uma empresa voltada para uma Gestão Ambiental Responsável e Sustentável que sempre investe em novas tecnologias na área.
Sobre o PEE ANEEL/CELESC – O Programa de Eficiência Energética ANEEL/Celesc promove o uso eficiente promove o uso eficiente e racional de energia elétrica em todos os setores da economia por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de ações de combate ao desperdício e de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia. Para isso, busca maximizar os benefícios públicos da energia economizada e da demanda evitada no âmbito desses programas, bem como a transformação do mercado de energia elétrica, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica.