Les anticipamos: WEG empieza traer grandes maquinas para Clientes argentinos.
WEG tiene una inmensa planta fabril en la ciudad de Blumenau,
sur de Brasil, con capacidad para fabricar transformadores
de hasta 300.000kVA (300MVA) en la clase 500.000V (500kV).
El anticipo es el del embarque de una maquina de 30MVA clase
145kV que es parte de un lote de 2 unidades, compradas por la
empresa distribuidora de energia de Entre Rios - EDERSA.
En la foto se ve el cuerpo (tanque) de la maquina, al cual se le
agregará en obra los radiadores de aceite de refrigeración que
le darán el tamaño y forma final.
Para disminuir el peso, la maquina viaja sellada y llena de
nitrógeno y los radiadores viajan en transporte por separado.