Vea materia completa abajo publicada por el noticioso Colón:
04.03.2009 - Colón
El Municipio instaló una nueva bomba de agua que incrementará la velocidad de llenado del tanque elevado
Durante este lunes y martes personal de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Colón y técnicos de empresas contratadas por la comuna, trabajaron intensamente para lograr instalar la nueva bomba impulsora de agua en la planta potabilizadora de la ciudad. Para la colocación de la unidad se debieron realizar tareas previas que contemplaron la construcción de una base de cemento reforzado para amurar la bomba, y la conexión de un tablero eléctrico equipado para soportar el consumo del motor de impulsión.
La bomba fue provista al Municipio por la Empresa WEG de San Francisco Córdoba, y en representación de la firma estuvieron trabajando el Ing. Federico León y Eduardo Cavallo de gerencia de ventas, como también el Ing. Héctor Carnero de Bio Aguas de la provincia de Santa Fe, quienes fueron los responsables de instalar el equipamiento y realizar los estudios previos para determinar que tipo de tecnología era necesaria.
Para el montaje de la bomba se debió recurrir a personal municipal y contratado por los profesionales, que debieron realizar un gran esfuerzo para la colocación de la unidad, y por otro lado se debió instalar el panel de control que sirve para regular la intensidad de bombeo y controlar el funcionamiento de la maquina.
El Presidente Municipal Hugo Marsó, el Secretario de Gobierno Eduardo Genoud y el Director de Obras Sanitarias Gabriel Acosta acompañaron a los profesionales observado la puesta en marcha del nuevo instrumental, donde se explicó sobre la velocidad, caudal y consumo energético que se produce.
Al respecto Marsó explicó que “esta bomba tiene muchas bondades, su tecnología nos permitirá en un tiempo poder manejarla a través de un software automatizando el servicio del llenado del tanque elevado, por otro lado, el ahorro de energía que tendrá la planta amortizará en alrededor de un año y medio la inversión que el Municipio realizó” a lo que agregó, “esperamos la finalización de la temporada alta de turismo para la instalación para evitar el resentimiento del servicio que hubiese podido suceder si se presentaba algún inconveniente”.
El Ingeniero Héctor Carnero, manifestó que los equipos instalados son de última generación, y que no solo mejorarán el caudal de agua y el reabastecimiento continuo al tanque elevado, sino que también debido a las características técnicas del mismo se producirá un ahorro de electricidad de casi un 50%.
Asimismo, el Ing. León expresó, que la empresa que ellos representan se responsabiliza de la garantía de la bomba, y que a pesar de que es tecnología importada ellos poseen todos los repuestos en caso de ser necesarios. También dijo que el funcionamiento del equipo inyecta el agua en forma paulatina,”esto evitará el llamado golpe de ariete que se produce cuando el agua ejerce presión sobre las cañerías al encenderse la bomba, de esta manera las tuberías no se romperían en el arranque del motor, hecho que cuando se producía un corte del suministro por arreglo de roturas solía suceder”, dijo el profesional.
“El trabajo principal de esta nueva bomba será abastecer con mayor caudal al tanque elevado ubicado cerca del cuartel de bomberos, las capacidad de impulsión es de 500 m3 la hora lo que incrementa sensiblemente la velocidad de llenado que teníamos anteriormente. Esto permitirá que el nivel del tanque permanezca lleno y que el agua llegue con mejor presión a los barrios de la ciudad. Antes sucedía que era mayor la velocidad de escape de agua de lo que se le inyectaba al tanque, por eso no había presión en los lugares altos” finalizó diciendo el Director de Obras Sanitarias de Colón, Gabriel Acosta.