Estados Unidos ya es uno de los principales exportadores de gas natural licuado (GNL), pero el panorama energético global actual requiere un gran esfuerzo por parte de la comunidad industrial para construir infraestructura adicional en un tiempo récord.
El gas natural es metano y el proceso de licuefacción se utiliza para el transporte en largas distancias, como entre continentes, donde las soluciones de gasoductos no son viables. El volumen del GNL es 1/600 de su volumen como gas.
Uno de los múltiples proyectos activos en curso tiene como objetivo construir instalaciones de licuefacción modulares flotantes con una capacidad de 2.8 mtpa (toneladas métricas por año) que podrían implementarse en lugares donde hay gas varado, como el Golfo de México en los EE. UU. El diseño modular permite un menor costo de capital y un programa de implementación más rápido. WEG tiene un papel clave en el desarrollo de este nuevo proyecto suministrando generadores de turbina de gas de 12,150 kVA, motor de compresor de refuerzo de gas de alimentación de 17,800 HP y arrancador suave, motores de compresor de gas de evaporación de 6,600 HP y muchos motores de baja tensión a través de múltiples proveedores de paquetes.
Las operaciones de la primera unidad están programadas para comenzar a principios de 2023 y WEG ya está asignada para una segunda embarcación duplicada. “El GNL tiene un papel importante en la transición hacia una energía más limpia, por lo que WEG está observando muy de cerca estas inversiones,” dice Elder Stringari, Director Internacional de WEG.