Sistema Italuís. Foto Karlos Geromy.
Como parte del plan general para mejorar la operación y la provisión de servicios para el suministro de agua bruta del sistema Italuís, la Compañía de Saneamiento Ambiental de Maranhão (Caema) instaló 4 motores de inducción de media tensión de 900 HP fabricados por WEG.
En funcionamiento durante varios años, los motores existentes fueron reemplazados por las máquinas WEG, que operarán en una estación de bombeo de agua. Para permitir al equipo de servicio de WEG realizar el reemplazo, instalación, adaptación y puesta en marcha de los motores, el equipo operativo de Caema tuvo que realizar ajustes preliminares en el sistema, evitando que el suministro de agua se viera afectado.
Los motores suministrados ofrecen una alta confiabilidad para garantizar un funcionamiento seguro de las bombas accionadas, minimizando el riesgo de fallas y, en consecuencia, el riesgo de falta de agua para la población, además de reducir los costos de mantenimiento.
Este suministro mejora la flexibilidad de WEG en proyectos clave, lo que permite que nuestro personal de ingenieros diseñe nuevos motores totalmente intercambiables con las máquinas existentes. Para el cliente, el beneficio que ofrece la nueva disposición del motor eléctrico es la flexibilidad mejorada del sistema operativo.