Diseñados para el arranque / parada suave de motores de inducción trifásicos mediante control de tensión, los arrancadores suaves son esenciales para aumentar la eficiencia en la industria. Por este motivo, WEG está lanzando su nueva línea de arrancadores suaves: el SSW900.
Además del control de arranque / parada y la protección total de los motores eléctricos, este producto brinda una excelente interactividad con el usuario, ofreciendo opciones rápidas y sencillas para los ajustes de configuración, y un fácil acceso a los datos de la aplicación a través de un HMI gráfico con menú estructurado. El producto también tiene un teclado conveniente e innovador con ayuda on-line para ayudar al usuario en cualquier momento.
Además de ser una óptima solución WEG para el arranque de motores eléctricos, el SSW900 también brinda a su aplicación ventajas como el ahorro de energía, la protección integrada y la durabilidad extendida de los motores eléctricos. Esto se debe a que el equipo está equipado con un bypass incorporado, que contribuye a prolongar la vida útil del arrancador optimizando la instalación eléctrica y reduciendo la disipación de calor.
La nueva línea también ofrece un historial y diagnóstico de fallas, resolución de problemas con la fecha y la hora, y una interfaz de comunicación de red, que agiliza los procesos productivos.