¡Fiabilidad y bajo mantenimiento! Esto es lo que buscan los clientes al elegir un producto WEG. Novoroscement, una empresa cementera ubicada en Rusia, necesitaba una mayor confiabilidad de la planta y menores costos de mantenimiento.
Gracias a los especialistas de WEG, fue posible identificar todo el escenario y así la posibilidad de ofrecer algunas opciones, como capacidad de sobrecarga, clase de aislamiento, etc. Además, hubo muchos requisitos especiales involucrados como funcionamiento sin problemas, intercambiabilidad total del nuevo motor que debería cumplir con todas las dimensiones del motor existente, incluidas las conexiones con la red eléctrica y las líneas de control.
Novoroscement ahora posee un motor con la mejor tecnología disponible en el mercado para motor de anillos colectores con sistema de elevación de escobillas motorizado. El motor de reemplazo es un motor de la línea M, 6400 kW, 6 polos, 6 kV y se aplicó a un molino de materia prima.
WEG ha desarrollado un motor totalmente intercambiable y personalizado para Novoroscement, agregando el nuevo sistema de elevación de escobillas de la línea M Mining, entregando al cliente un producto actualizado con todos los diferenciales mencionados anteriormente. El molino es uno de los equipos principales en una planta de cemento y si el equipo está fuera de operación, puede resultar en una pérdida sustancial de producción. Debido a los requisitos de producción del cliente, era necesario minimizar el tiempo de inactividad de la planta.
Toda la planificación realizada por WEG y el liderazgo en la ejecución de los servicios durante el tiempo de inactividad trajeron a la planta de cemento la confianza y garantía de que se ejecutaría en el tiempo esperado y con calidad.
Acerca de JSC Novoroscement:
JSC "Novoroscement" es uno de los mayores productores de cemento de Rusia. La empresa fue fundada en 1882 y tiene más de 136 años de historia.