Sea en mantenimiento rutinario o en situaciones de emergencia, la intercambiabilidad de equipos es una característica que permite reducir los tiempos de inactividad y, en consecuencia, la reducción de costos.
En este sentido, Aço Verde Brasil, la primera empresa en producir acero sin el uso de combustibles fósiles, seleccionó la experiencia de quienes ofrecen intercambiabilidad eléctrica y mecánica con equipos de diferentes fabricantes para adquirir tres nuevos motores que formarán parte de la expansión de su unidad ubicada en Açailândia, en el estado de Maranhão en Brasil.
Para el proyecto fueron elegidos motores de inducción trifásicos de la línea Master de WEG de 1.492 kW, 2.611 kW y 7.000 kW, que serán aplicados a un laminador y dos compresores centrífugos de la planta. Es un modelo versátil que permite diferentes configuraciones, pudiendo ser aplicado en ambientes hostiles, que requieren alta resistencia y durabilidad, adaptándose a diferentes aplicaciones.
Para el cliente, esta elección representa una reducción de los costos de mantenimiento y de las pérdidas de producción en caso de necesidad de cambio de motor, además de una probada confiabilidad en el funcionamiento.
Otras ventajas de elegir motores WEG son: alto rendimiento, diseño optimizado, bajo nivel de ruido, mantenimiento sencillo y reducido, confiabilidad y robustez.
Para WEG, este es otro suministro importante y refuerza la capacidad de la empresa de ofrecer equipos y soluciones flexibles para atender los más diversos segmentos.