A WEG participou da modernização de um sistema de acionamento para guindaste portuário na Holanda, realizando a substituição de motores de corrente contínua por motores de corrente alternada, que serão acionados por inversor de frequência, além do desenvolvimento de um sistema de recuperação de energia, que converte a energia gerada pela força da gravidade e da frenagem em eletricidade. O fornecimento aconteceu em parceria com a empresa Nedcranes, especializada na reforma de guindastes portuários.
Sabendo da necessidade de determinar indicadores como velocidades, relações de engrenagens, pares de polos, correntes de magnetização e potência de frenagem necessária, a Nedcranes convidou a WEG como fornecedora principal. E para a modernização desse projeto, foi necessária a utilização de motores de corrente alternada WEG que possuem a vantagem de já fornecer o redutor de velocidade, além de outros itens.
De acordo com a equipe da WEG, esse tipo de projeto é sempre customizado, sendo que todas as etapas devem ser adequadamente coordenadas. Depois de identificar as cargas, velocidades e condições climáticas, como vento e chuva, a WEG selecionou os motores mais adequados de seu extenso portfólio. No total, foram fornecidos 4 motores de 30 kW para movimentação do guindaste, 2 motores de 22 kW para Carro Trole, um motor de 7,5 kW para o mecanismo giratório de elevação do guincho e um motor de 170 kW para o guincho. Todos os motores, com exceção do motor do guincho são equipados com redutor e freio mecânico, sendo este último um requisito de segurança padrão no mundo dos guindastes.
Existiram ainda outras particularidades agregadas e vantajosas nesse projeto, todos os motores são W22 IR3 Premium e o conjunto todo muito silencioso, o que é mais um diferencial, já que o terminal ferroviário de Railport Brabant está localizado perto de uma área residencial. Van Beijnen, gerente de projetos sênior da Nedcranes, acrescenta: “No mercado de guindastes, é preciso encontrar equilíbrio, não apenas em termos de gravidade, energia, tecnologia e custos, mas também em termos de parceiros com quem você faz estes tipos de projetos em larga escala. Felizmente, encontramos isso nas soluções da WEG".