El Proyecto de Investigación y Desarrollo denominado “I&D ANEEL - COPEL "PD-06491-0421/2016 – NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA AUMENTAR LA CONFIABILIDAD Y VIDA ÚTIL DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA”, fue realizado en colaboración entre COPEL (Companhia Paranaense de Energia), UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) y VEGOOR Tecnologia Aplicada. El objetivo principal fue evaluar los efectos de la sustitución del papel Kraft por papel híbrido como aislante sólido en la parte activa de transformadores.

El equipo utilizado en este proyecto fue un transformador elevador trifásico fabricado en 1969, con una potencia de 70 MVA y tensiones de 13,8/230 kV – interruptor libre de tensión. El transformador pasó por una completa actualización tecnológica realizada por WEG, con la sustitución de todas las bobinas con papel Kraft por papel híbrido NOMEX 910® en los devanados de alta tensión (AT).

Desde el punto de vista tecnológico también es importante destacar los siguientes ítems:

- Intercambio de aceite mineral por líquido aislante vegetal con el objetivo de máxima convergencia con los principios de sostenibilidad;

- Inclusión de un sistema de medición directa de temperatura por fibra óptica con 16 sensores, para un seguimiento detallado del estado térmico interno del equipo, posibilitando automatización y controles diferenciados, que contribuyen decisivamente a la mayor longevidad del equipo.

Las mejoras realizadas también permitieron obtener un transformador de mayor potencia, poniendo a disposición del sistema 73,6 MVA, en lugar de los 70 MVA anteriores a las intervenciones de mejora técnica implementadas por WEG. 

Lo mismo fue reinstalado en la Usina Hidroeléctrica Governador Parigot de Souza, ubicada en Antonina, estado de Paraná, donde operaba anteriormente. Además de aumentar la confiabilidad de la planta, ésta tendrá una operación más sostenible. El uso de aceite vegetal y papel híbrido contribuye a reducir el impacto ambiental, resultando también en una reducción directa de costos durante la instalación del equipo, como por ejemplo, en las características del elemento contenedor de aceite en caso de fugas.