WEG ha completado la primera fase de pruebas prácticas de conectividad a la red 5G del Open Lab de WEG / V2COM.
En alianza con la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI) y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), el proyecto tuvo su primer hito esta semana en una de las fábricas de WEG, ubicada en Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina. El objetivo es probar la conectividad de varios dispositivos IoT para la red 5G, contribuyendo al desarrollo de la viabilidad para la industria utilizando tecnología 5G.
“Realizamos pruebas evaluando el desempeño y coexistencia de dispositivos y antenas con tecnología 5G en un entorno real, para recopilar información sobre bandas de frecuencia, latencia, potencia y otras características necesarias para aplicaciones industriales. Adicionalmente, daremos nuestra contribución a la Encuesta Pública de Anatel”, dice Guilherme Spina, director de V2COM, una empresa del Grupo WEG. Según afirma Guilherme, los primeros resultados ya muestran que la tecnología 5G brinda buenos niveles de seguridad, calidad de conectividad, estabilidad y alta velocidad, mucho mejores que los que anteriormente ofrecían 3G y 4G. “La tasa de transferencia, o la cantidad de datos que se pueden transmitir por segundo entre dispositivos conectados, tanto en descarga como en carga, es más alta que la permitida por la tecnología 4G y Wi-Fi. Sin embargo, lo más destacado de la conexión 5G es su confiabilidad, que la hace mucho más estable para ser enviada y recibida entre dispositivos conectados a la red, volviéndola más rápida y resistente”, explica Guilherme. Todas las pruebas se realizaron con el uso de más de una red 5G al mismo tiempo, una red provista por un operador de telecomunicaciones y una privada con infraestructura local, con el fin de recopilar datos e información a Anatel y apoyar el proceso de definición de requisitos y utilización de bandas de frecuencia para la regulación y otorgamiento de redes privadas para uso industrial en Brasil.
Para Anatel, los resultados prácticos de esta fase contribuyen a la evaluación del potencial 5G, especialmente en relación a las características operativas, considerando los límites de irradiación de potencia definidos por normativa. “Estas pruebas no solo ayudarán a Anatel con la regulación, sino que ayudarán a las empresas a evaluar la viabilidad económica de usar 5G en redes privadas. Además, las pruebas generarán datos para nuevos modelos de negocio. Con este proyecto, ABDI hace que las tecnologías existentes sean accesibles al sector productivo, en busca de mayor eficiencia, productividad y competitividad”, dice el presidente de ABDI, Igor Calvet.
Sobre las pruebas prácticas
Las pruebas de conectividad a la red 5G se están realizando en una de las fábricas robóticas más automatizadas y con el mayor nivel de automatización y monitoreo del piso de la fábrica en WEG, ubicada en Jaraguá do Sul. Las antenas con tecnología 5G instaladas en las cintas transportadoras de la fábrica han habilitado la comunicación Wi-Fi con un Robot Logístico, que entrega y recibe piezas en cuatro puntos de recolección diferentes. Cuando el camino principal que toma el robot está obstruido, este robot puede identificar y utilizar rutas alternativas, ya que también cuenta con antenas que se conectan con las cintas transportadoras a través de la red 5G. Los dispositivos inteligentes como este robot logístico ya existen en entornos industriales, pero no a gran escala debido a los desafíos de la capacidad de transmisión de datos y el difícil acceso a la conectividad, dada la baja capacidad de alcance de Wi-Fi o la limitación de la instalación de cables ethernet. Usando 5G es posible aumentar la cantidad de dispositivos conectados y brindarles una mayor capacidad de conectividad, permitiendo la escala masiva de dispositivos inteligentes en la industria.
Los resultados también fueron satisfactorios en las pruebas de conectividad del robot de inspección que utiliza realidad virtual. Entre las aplicaciones de este tipo de robot, podemos mencionar la posibilidad de que los profesionales realicen monitoreos de producción o inspecciones de manera remota, sin tener que desplazarse físicamente al sitio. Este es un escenario puramente 5G, ya que requiere una alta capacidad de transmisión de datos con un tiempo de respuesta rápido y, por lo tanto, es un caso directo de validación de las capacidades 5G.
Otro caso práctico ya probado en WEG es la cámara inteligente MVISIA, instalada en el pasillo que da acceso a la entrada de la fábrica para identificar de inmediato, con el uso de inteligencia artificial, si el empleado / visitante tiene o no máscara protectora contra Covid. -19. También se instaló una cámara inteligente para escanear todos los lados de un producto determinado con el fin de identificar eventuales defectos, un proceso que se realizaba manualmente en el pasado. En estos casos se ha comprobado que la conectividad 5G es un sustituto viable de la conectividad cableada, permitiendo una mayor presencia de este tipo de equipos y instalación flexible en puntos de interés no accesibles hoy.
Los beneficios generados por el proyecto no se limitan solo a los casos de utilización probados. Por ejemplo, podemos mencionar el uso de la visión por computadora para diversas aplicaciones, como verificar la calidad de pintura en vehículos en la industria automotriz; analizar los materiales contenidos en la cinta transportadora minera; de igual manera en el caso de la agroindustria con el análisis de la calidad de los granos; análisis de imágenes en sistemas de seguridad pública; análisis de imágenes y datos obtenidos a través de drones. Es decir, cualquier aplicación que utilice visión artificial con procesamiento de Inteligencia Artificial puede utilizar los resultados obtenidos por este proyecto.
“Probamos varios otros casos de utilización y, para todos ellos, los resultados obtenidos mostraron que los niveles alcanzados son consistentes con las expectativas de la red 5G, permitiendo las ganancias esperadas con la nueva tecnología y manteniendo el cumplimiento de los requisitos funcionales para cada uno de ellos. El 5G ha demostrado ser un excelente acelerador para la transformación de los negocios digitales, integrando e impulsando la robotización industrial de forma segura y eficiente”, enfatiza Guilherme.
Otros participantes del proyecto:
Para realizar las pruebas en un ambiente industrial, WEG fue monitoreado por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), y la participación de otros socios como Qualcomm para el soporte técnico del proyecto, Claro, para la implementación de la red privada mixta (integrada), y Nokia, como proveedor de infraestructura de red privada independiente.