Con el objetivo de impulsar la infraestructura de Energía Renovable en Chile, un relevante actor global en energías renovables, centrado en la promoción, construcción y operación de instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, se ha asociado con WEG para adquirir un equipo esencial para su proyecto: un transformador de potencia de dimensiones grandiosas.
Destinado a un parque eólico ubicado en la región norte de Chile, el transformador pesa 435 toneladas y tiene dimensiones aproximadas de 4 metros de altura, 12 metros de longitud y 5 metros de ancho, con una potencia máxima de 350 MVA y tensión de 550 CDC/33 kV.
Se prevé que el parque generará una potencia instalada de 793,6 MW, suficiente para abastecer a más de 679 mil hogares chilenos.
El transformador desempeñará un papel vital en la infraestructura energética del parque eólico, encargándose de la regulación de tensión entre diferentes partes del circuito en sistemas de alta capacidad de potencia. Esto permitirá la transmisión eficiente de energía eléctrica a distancias medias y largas de manera económica y eficaz.
Este suministro representa un paso significativo hacia un futuro más sostenible y energéticamente autosuficiente para Chile, y marca un importante hito para WEG en términos de capacidad fabril, tecnología, complejidad logística y compromiso con proyectos sostenibles.