A WEG Automação África e a WEG Transformadores África, parte do Grupo Zest WEG, participaram do comissionamento de uma subestação de contêineres e uma solução de sala elétrica no novo local de rejeitos da Fase 1 do Projeto DRDGOLD Far West Gold Recovery.
O projeto de recuperação de rejeitos terá 500.000 toneladas por mês de material bombeado da barragem Driefontein 5 através de novos dutos de 2 km até a fábrica Driefontein 2. Tyrone Willemse, gerente de desenvolvimento de negócios de projetos e contratos da WEG Automação África, destaca os prazos apertados em que o trabalho precisava ser realizado.
O desenvolvimento da Fase 1 começou em agosto de 2018, com o primeiro comissionamento iniciado apenas quatro meses depois, em dezembro de 2018. Em uma etapa incomum para o referido projeto, a parte elétrica foi fornecida antes dos aspectos mecânicos para acelerar o processo.
"Na instalação de rejeitos, o cliente solicitou uma subestação de média tensão (MT), uma subestação de baixa tensão (BT) e uma sala elétrica", diz Willemse. "Isso foi acomodado dentro de uma estrutura de contêiner duplo, que também incluiu uma sala para abrigar todos os inversores de frequência (VSDs) e fontes de alimentação ininterrupta (UPS)".
O contêiner foi montado em um pedestal de concreto com pilares de 2,5 metros que elevaram a estrutura para permitir ótima visibilidade da sala elétrica. As perdas de calor foram incluídas no projeto para garantir que a subestação permanecesse fria e que a instalação fosse equipada com um sistema abrangente de detecção de incêndio.
Willemse diz que uma consideração importante foi reduzir a área ocupada da subestação, e o uso de inversores de frequência (VSDs) permitiu isso. "Se a configuração do VSD tivesse um design convencional, essas unidades seriam incorporadas aos painéis e precisariam de um contêiner adicional", diz ele. Os VSDs são colocados contra a parede do recipiente e são completamente isolados de qualquer condutor exposto.
Os Centros de Controle de Motores (CCM’s) também foram fornecidos para modificações na fábrica de Driefontein 2. O CCM para o espessador é alimentado por dois transformadores de 1600 kVA e o CCM de rejeitos é alimentado por um transformador de 1600 kVA; ambos foram fabricados nas instalações da WEG Transformadores África em Wadeville. Significativamente, esses transformadores WEG possuem um conteúdo local de 95%, bem acima da especificação de 90% exigida.
"Para este projeto, os transformadores são projetados para incorporar o componente VSD da carga, e isso demonstra a flexibilidade de engenharia que a WEG Transformadores África pode oferecer aos clientes para atender parâmetros operacionais específicos", diz Stuart Brown, líder da equipe de Vendas da WEG Transformadores África. "Não é um transformador de distribuição como tal, mas um transformador do tipo VSD".
A capacidade de refrigeração teve que ser aumentada para acomodar os harmônicos, e a densidade do fluxo também foi reduzida. Os transformadores WEG são fabricados de acordo com a especificação SANS 780, que estipula perdas ainda menores do que o padrão global IEC. Brown explica que isso acabará se traduzindo em economia de energia para o cliente e é uma vantagem importante.
A fabricação de todos os CCMs e as adaptações ao contêiner foram realizadas pela WEG Automação África em suas instalações em Robertsham, Joanesburgo e Heidelberg, o que contribui para o alto conteúdo local deste projeto. Essa capacidade de fabricação local é parte integrante do status do Grupo Zest WEG como colaborador de nível 1 do B-BBEE.
Cuidado especial foi tomado com as modificações no próprio local da planta. Na extensão do CCM da moagem e triagem, foi necessário que a WEG Automação África fizesse a conexão com os CCMs da DRDGold existentes. O uso de câmeras de impacto nos dois lados da estrutura existente criou maior segurança. No CCM de água de retorno, um soquete elevado foi adicionado para facilitar o acesso ao cabo. Os cabos de entrada superiores para os CCMs de recepção de lodo e rejeitos foram fornecidos devido ao design inovador da estrutura.
Os CCMs incorporam uma ampla gama de produtos BT WEG que incluem disjuntores de ar (ACB) para nível de falha de 50 kA, disjuntores em caixa moldada (MCCB), contatores, fusíveis rápidos de alta ação e relés para proteção do motor.
Os motores elétricos BT W22 foram selecionados para acionar as bombas de rejeitos, garantindo menor consumo de energia através do design desses motores, que possuem um design ideal de aletas de refrigeração. O grau de proteção é IP66, garantindo uma vedação eficaz contra líquidos e poeira.
WEG Automação África, anteriormente conhecida como Shaw Controls, mudou recentemente de nome para se alinhar à controladora, a estratégia global da WEG com sede no Brasil. Sua fábrica local recebeu um extenso programa de investimentos da WEG que melhorou suas instalações como parte do compromisso contínuo com a economia e os clientes da África do Sul na região.