Per risolvere la situazione della scarsità d’acqua in India, il governo del paese investe in infrastruttura e progetti di irrigazione, in congiunto con la Banca Mondiale. L’obiettivo è portare l’acqua dei fiumi Krishna e Godavari ad irrigare terre oggi aride, principalmente nello Stato Andhra Pradesh.
La WEG è presente in questi progetti fornendo motori Sincroni verticali di grande portata per l’applicazione in pompe di alta capacità per la Kirloskar Brothers Limited (KBL), la maggior fabbricante di pompe idrauliche dell’India. Soltanto per il progetto HNSS, l’impresa ha fornito all’inizio dei lavori, nell’aprile 2007, 32 motori di alta tensione, seguiti da pannelli di eccitazione e sistemi di freno.
Adesso, nella seconda fase del progetto, l’impresa si prepara ad inviare all’India, entro novembre 2009, un pacchetto simile al primo, ma con il doppio di equipaggiamenti: 64 motori di grande portata, anch’essi seguiti da pannelli di eccitazione e sistemi di freno, totalizzando più di 2.000 tonnellate di equipaggiamenti.
Il progetto HNSS, considerato uno dei maggiori del mondo, permetterà l’irrigazione di 2,5 mila km² terra (l’equivalente a 170 mila campi da calcio). Più di 80 milioni di persone verranno beneficiate direttamente.
Dall’inizio dei progetti d’irrigazione in India, fino al novembre 2009, la WEG intende sommare circa 100 milioni di dollari di faturamento, avendo installato per tutto il territorio dello Stato circa 160 motori con potenza di 2.300 a 16.000 HP. Si tratta del maggior fornimento al paese ed uno dei maggiori pachetti finora commecializzati dalla WEG.