Um ambiente típico de mineração é notório por ser um dos mais severos ambientes de trabalho do planeta. Condições ambientais críticas, contaminação sólida (pó) e processos rigorosos são apenas alguns dos principais fatores presentes em uma planta de mineração. Com soluções voltadas especificamente para este segmento, a WEG foi escolhida para fornecer motores especiais para o maior produtor de ouro da Rússia, localizado na região de Magadan.
O escopo de fornecimento incluiu um par de motores de anéis de 9.000 KW a 1.000 rpm e outros dois motores de 7.500 KW também a 1000 rpm e totalmente projetados para serem intercambiáveis com os antigos motores existentes, proporcionando uma substituição sem problemas. Os motores foram aplicados, aos pares, em enormes moinhos SAG e de bolas que operam por acionamento de pinhão duplo somando suas potências a cada moinho.
Historicamente, o cliente enfrentava uma operação problemática devido a uma série de razões diferentes, como ajustes mecânicos, superaquecimento de rolamentos antifricção e eventos de sobrecarga elétrica.
Com pronto atendimento ao cliente, a equipe WEG avaliou diversas opções para oferecer um produto mais confiável. Um projeto robusto de motores de rotor de anéis foi recomendado, incluindo recursos confiáveis, como sistema de porta escovas fixo ou levantável, compartimento dos anéis coletores interno ou externo e diferentes séries de rolamentos deslizantes ou rolamentos antifricção em banho de óleo.
O projeto final foi aprovado após inspeção do cliente nas instalações da sede da WEG no Brasil e uma visita técnica a uma mina de cobre no Chile onde motores semelhantes WEG estão operando com sucesso. Um fator importante para este projeto foram os especialistas locais da WEG no mercado, dando resposta rápida ao cliente e ouvindo atentamente as necessidades do mesmo.
Os motores de anéis WEG para Mineração foram projetados de forma a permitir mais um fator técnico importante para este projeto onde podem operar tanto como um motor de anéis quanto como um motor de indução alimentado por inversor de frequência quando a temperatura é muito baixa (-50 ° C ) e o minério dentro dos moinhos fica congelado e, então, a velocidade dos moinhos pode ser controlada automaticamente.
Os motores elétricos foram entregues em julho de 2020. Devido a restrições sanitárias, o comissionamento foi adiado para dezembro e as obras realizadas de 15 de novembro a 23 de dezembro de 2020.
Sobre a mina de ouro Polyus - Natalka
PJSC Polyus é o maior produtor de ouro da Rússia e está entre os 10 maiores produtores de ouro do mundo, com um dos perfis de custo mais baixo. A empresa também detém a terceira maior reserva de ouro do mundo, com 61 milhões de onças de reservas de ouro comprovadas e prováveis, sustentando seu forte perfil de crescimento.
As principais operações da Polyus estão localizadas no Território de Krasnoyarsk, Região de Irkutsk, Região de Magadan (Natalka) e República de Sakha (Yakutia) e incluem 5 minas em operação, operações aluviais e vários projetos de desenvolvimento avançado. A meta da Natalka é de 1.200 toneladas de minério por hora, e a média em 2019 era de 1.400 toneladas por hora. No quarto trimestre, a produtividade horária geralmente ultrapassava 1.500 toneladas.