Una de las dos subestaciones en contenedores de seis metros que se están suministrando al proyecto terrestre de gas natural y helio Tetra4.
Desarrollado por el productor emergente Renergen, Tetra4 es el primer y único titular del país de un derecho de producción de petróleo en tierra. Ubicado cerca de Virginia en la provincia de estado libre, el gas natural en el depósito contiene concentraciones de helio que superan el mundo, hasta un 12% en comparación con los niveles típicos de alrededor del 0,5%.
La primera fase del proyecto avanza bien, con la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) y helio programada para completarse a fines de 2021 o principios de 2022.
Según Lukas Barnard, especialista del sector de Zest WEG - desarrollo de negocios de petróleo y gas, el equipo pedido a Zest WEG está en camino de ser entregado e instalado en el tercer trimestre de este año.
“Los transformadores que vamos suministrar son una unidad de 7MVA 33 / 11KV y dos unidades de 1.5MVA 6.6 / 0.4KV, que se fabrican localmente en nuestra fábrica de transformadores en Wadeville”, dice Barnard. "También suministraremos la celda de media tensión de 33kV, 11kV y 6,6kV, que se instalará en dos subestaciones en contenedores de seis metros, fabricadas localmente por Zest WEG en su planta de Heidelberg".
“La celda de media tensión se instalará en las subestaciones modulares de Heidelberg, donde se realizará una prueba de aceptación en fábrica antes de transportar el equipo al sitio”, dice. "El paquete completo se gestiona con un único punto de contacto, un director de proyecto, en Zest WEG, lo que alivia la carga administrativa del cliente".
Renergen dice que quería un proveedor con la experiencia y los conocimientos necesarios, pero más que eso, necesitaba un socio que pudiera cumplir con los estrictos requisitos de entrega, con suficiente flexibilidad para encontrar soluciones a los desafíos relacionados con un proyecto de esta naturaleza.
"Ha habido muchos beneficios al trabajar con empresas locales, incluida la flexibilidad y el control adicionales, al tiempo que nos permite reaccionar rápidamente a los cambios y desafíos que surgen a medida que implementamos el proyecto", dice Nick Mitchell, director de operaciones de Renergen.
“Cualquier apoyo a las empresas locales tiene beneficios económicos de gran alcance para las comunidades en las que operan y esto sigue siendo un equilibrio crítico que debemos lograr en un proyecto, donde no todos los componentes se pueden fabricar localmente o estar disponibles localmente. También reduce el riesgo cambiario al minimizar nuestra exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio”.
Renergen también enfatiza la ventaja de la capacidad de soluciones en paquete de Zest WEG, especialmente en un proyecto como este con múltiples flujos de trabajo que deben coordinarse entre equipos multidisciplinarios. Barnard dice que aquí es donde el gerente de proyectos de Zest WEG agregó un valor considerable en términos de gestión, adquisiciones y flujo de proyectos.
“Cuando participan múltiples contratistas y proveedores, el flujo del proyecto se vuelve muy difícil y puede generar un riesgo significativamente mayor”, dice. "Nuestro gerente de proyectos pudo trabajar con el cliente para mitigar estos riesgos y agilizar la implementación".
También destaca las ventajas de las subestaciones modulares en contenedores y Sala Eléctrica en proyectos de vía rápida. Al fabricar las unidades en una instalación dedicada, Zest WEG proporcionó una solución eficiente al tiempo que reducía las responsabilidades en el sitio de los desarrolladores del proyecto.
“La construcción de una subestación física significa más personal y actividad en el sitio durante un período prolongado, con todas las implicaciones relacionadas con la salud y la seguridad, como las inducciones y los controles médicos”, dice Barnard. "Es más rápido y mucho más conveniente construirlo en una instalación bien equipada como la nuestra, donde también es posible ejecutar pruebas de aceptación de fábrica antes de la entrega".
La celda de media tensión instalada dentro de una de las subestaciones en contenedores de seis metros.