A Karsten S.A., tradicional indústria têxtil com fábrica em Blumenau/SC, é considerada a sexta empresa mais longeva do Brasil e referência em qualidade e inovação para produtos de Cama, Mesa, Banho e Decoração. Com forte política de Gestão Ambiental, reconhecida quatro vezes através do troféu Fritz Muller – principal reconhecimento ambiental do estado de Santa Catarina —, garante que toda sua produção aconteça de acordo com políticas de desenvolvimento sustentável.
Devido a essas iniciativas e ao aquecimento do mercado deste segmento, a indústria catarinense procurou a WEG para implementação de projetos de eficiência energética em seu parque fabril. Após levantamentos e especificação técnica realizada com os analistas e consultores em eficiência energética da WEG, foram realizados dois projetos. Um deles demandou a troca de motores antigos, da linha W21 IR1 e de motores importados dos teares, já com algumas rebobinagens, por 101 motores elétricos W22 IR3 Premium, adquiridos através do Programa Bônus Motor – iniciativa da ANEEL e da Celesc, operado pela WEG, que possibilitou o desconto de R$ 125.960,00 para todos os equipamentos elétricos. Com a substituição dos motores, que envolveu um projeto dedicado para esta aplicação, a economia estimada é de 932.050,44 kWh/Ano, aproximadamente R$ 298.256,14.
Em paralelo, foi implementado o projeto de automação dos climatizadores da tecelagem, que compreendeu a automação de três motores de 40 cv e três motores de 50 cv, todos com 4 polos, e a instalação de dois inversores CFW11 de 242A e dois inversores CFW11 de 211A. A economia alcançada com esta automação foi de 35%, com ganho financeiro de R$ 232.148,38 anuais. O retorno do investimento deste projeto foi de 5 meses.
Estes equipamentos estão em operação desde setembro de 2018, e os motores elétricos foram instalados em diversos maquinários da Karsten, como, por exemplo:
- Torres de resfriamento;
- Caldeira de vapor alimentada a cavaco (ventilador de ar primário e ar secundário);
- Caldeira de aquecedor de óleo térmico;
- Motor da bomba de elevação que envia a água captada para a ETA – Estação de Tratamento de Água;
- Motor da bomba das peneiras para o tratamento de efluentes;
- Motores dos teares G6200 – máquinas que são utilizadas no processo produtivo da Karsten;
- Ventilador de retorno da central de climatização da fiação.
Com a adequação do parque fabril para melhorias de eficiência energética através da substituição dos motores elétricos e a automação dos processos, a empresa também aprimora a confiabilidade da produção, pois com a redução nas paradas de manutenção, o processo produtivo acontece de uma forma mais linear, confiável e econômica.
“O projeto de eficiência energética desenvolvido pela Karsten + WEG + CELESC é de fundamental importância para a companhia Karsten. Temos metas criteriosas e audaciosas para eficiência energética, e trabalhamos dia a dia no sentido de buscar melhorias e inovações neste quesito. Iniciamos o projeto de eficiência energética com a substituição de lâmpadas fluorescentes pelas de LED, com o intuito de sensibilizar os colaboradores, evidenciando a necessidade de cuidar com o desperdício de energia. Avançamos para a substituição dos motores para garantir a efetividade da redução do consumo de energia elétrica.”
Vladimir Moresco – Supervisor da Karsten S.A.
A Karsten, mais uma vez, demonstra a sua preocupação com a eficiência energética e obterá ganhos mensuráveis com a implementação destes projetos. Além da participação no Programa Bônus Motor e do projeto de automação dos climatizadores da tecelagem, a empresa foi a primeira indústria têxtil catarinense a instalar uma Estação de Tratamento de Efluentes pelo sistema biológico, que segue em constante aperfeiçoamento devido ao seu comprometimento ambiental, social e econômico.
A WEG, reconhecida pelas soluções de Eficiência Energética para diversas aplicações industriais, oferta ao mercado diversas combinações de produtos de alta eficiência com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica e aperfeiçoar processos industriais em todo o mundo.
Clique aqui e conheça nosso e-book sobre a nova portaria de Eficiência Energética