A WEG concluiu em Fevereiro de 2019, no sudoeste da Bahia, a ampliação da Subestação Igaporã III, fornecendo o 4º banco de Autotransformadores Monofásicos 500/230/13,8kV - 250MVA. Este fornecimento, torna esta Subestação a maior em capacidade de transformação da CHESF, com 3.000MVA de carga instalada, demonstrando a força da geração eólica na região nordeste. Anteriormente as maiores eram Camaçari II e Recife II, ambas com 2.700MVA. Com essa nova subestação, a CHESF terá um incremento superior a R$6,6 milhões em receita anual, bem como ajudará a otimizar o fluxo de energia no Sistema Integrado Nacional.
Atualmente, o Sistema Integrado Nacional possui 306.650MW de potência instalada no sistema de transmissão de energia, sendo que a CHESF responde por 18,25% desta potência, o que a torna um dos principais players no mercado brasileiro de fornecimento de energia. Dos 55.947MW da capacidade da CHESF, 11% é potência instalada pela WEG.
O fornecimento e a energização desta subestação fazem parte de um pacote de expansão que a CHESF vem fazendo nos últimos anos e que tem a WEG como uns dos principais parceiros. “São equipamentos grandes, de potência e tensão elevada, apresentando alto nível de complexidade na fabricação, transporte e instalação. Ao longo dos últimos anos a WEG já atuou com serviços e equipamentos em mais de 30 subestações da CHESF”, comenta Carlos Diether Prinz, Diretor Superintendente de Transmissão e Distribuição da WEG.
Sobre a CHESF
Uma das empresas da Eletrobras¹, a Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco) é uma sociedade de economia mista e capital aberto que administra 14 usinas hidrelétricas, uma termelétrica, 111 subestações e mais de 19 mil quilômetros de linhas de transmissão em todo o território nacional, especialmente na região Nordeste do país.
A Chesf é concessionária de um dos maiores sistemas de geração e transmissão de energia elétrica do Brasil.
¹ Maior conglomerado de energia da América Latina administrado pela holding Centrais Elétricas Brasileiras S.A, empresa de capital aberta controlada pelo Governo Federal e que atua nos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia.