Imagen: Parque eólico AW Santa Régia, ubicado en el municipio de Jandaíra, en Rio Grande do Norte, Brasil.
WEG firmó un acuerdo con Alupar, empresa especializada en generación y transmisión de energía eléctrica, para la autoproducción de energía utilizada en las operaciones de WEG en Brasil.
Ubicado en el municipio de Jandaíra, en Rio Grande do Norte, en el Complejo Eólico Agreste Potiguar, el parque eólico AW Santa Régia (EAP II) tendrá una capacidad instalada de 37,8 MW, garantía física de 21,7 MW medios, y operará con nueve aerogeneradores WEG modelo AGW 147 con potencia nominal de 4,2 MW.
El acuerdo prevé la entrega anual de cerca de 15 MW medios, que serán utilizados en las operaciones de fabricación de WEG en forma de autoproducción por ecualización, por un período de 18 años. Hoy, esta energía representa aproximadamente el 30% del consumo de estas operaciones. El inicio del suministro de energía a las fábricas será a partir de enero de 2024, con contratos de compra de energía estimados en R$ 460 millones durante el período del contrato.
“Estamos reforzando nuestro compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestras operaciones industriales y contribuir a la transición energética. Creemos que este es un camino importante para las empresas en sus jornadas de descarbonización”, destaca Daniel Marteleto Godinho, Director de Sustentabilidad y Relaciones Institucionales de WEG.
El parque eólico AW Santa Régia está ubicado en el mismo complejo de parques eólicos que el parque eólico AW São João, que cuenta con otros seis aerogeneradores WEG. Ambos parques están en ejecución y totalizarán 63 MW de capacidad instalada, conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El acuerdo entre las empresas aún depende del cumplimiento de condiciones precedentes, incluida la aprobación de las autoridades brasileñas.
Imagen: Parque eólico AW Santa Régia, ubicado en el municipio de Jandaíra, en Rio Grande do Norte, Brasil.